您好 TI,
我在为 ADS1263的 ADC 输入设计共模和差模滤波器时正在寻找一些指导。 EVM 的一个示例是:

我很乐意为给定的截止频率选择组件,但我不确定如何为我的应用选择这些截止频率。
我使用电路作为差分,最大感兴趣频率约为20 Hz。 为差速器模式滤波器选择一个接近20 Hz 的切断装置(可能是25 Hz 以考虑是否会发生回路)是否明智? 我是否有任何理由可以选择更高的频率?
那么,在这种情况下,共模滤波器的用途是什么? 我知道这可能会消除感测电路外部的噪音(例如 RF 噪音)。 是否可以合理地将通用模式频率切断所有预期的 RF 和数字电压频率?
谢谢,
Lawrence (嵌入式软件工程师)