This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP92066:电源定序跟进,关注部件可靠性

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP92066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1086689/lmp92066-power-supply-sequencing-follow-up-concerned-about-part-reliability

部件号:LMP92066

你好。 在对我的模块中的此设备进行评估时,我继续看到负电源轨随着电流过大和设备损坏而消失,我的评估板的 VIO 为3.3V,VDD 为+5V,VSSB 为-5V。 我已经根据顺序供应调整了测试,但仍然担心我的顶层装配体中的启动事件会导致 LMP92066部件因损坏而失效。 如果先打开-5V,但未打开+5V 或+3.3,则通常会发生损坏。 这可能是 TI 应该更多关注的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,克里斯托弗,

    您描述的情况违反了绝对最高评级:

    您在 VDDB 之前打开 VSSB,并在两者之间超出允许的-0.3V。

    最佳

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,克里斯托弗,

    我实际上从你的上一篇文章中看到,你的 VDDB 接地。 这肯定会在很长一段时间内违反绝对最高评级,这可能会损坏 DAC。   

    最佳

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,克里斯托弗,  

    很抱歉再作答复。 我确实看到,数据表后面的部分可以在0到-5V 模式下操作设备,VDDB 可以连接到0V。 最高评级定义似乎不允许这样做。 让我仔细看看。

    最佳

    Katlynne Jones   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,克里斯托弗,

    您能否向我们提供有关 如何连接 FETDRVx 引脚的更多详细信息? 您在使用什么 PA? 当您看到损坏发生时,它们是否已连接? 除了 I2C 之外,还有其它外部连接吗?

    最佳

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FETDRV 连接至高阻抗 Gan 栅极连接,并具有数据表中所示的10nF 电容器。

     我们有自己的定制 GAN 放大器,这些放大器始终连接在一起。

     我唯一的改变是将 DRVEN 引脚连接到与 TTL 兼容的“或”逻辑门(CAHCT1G32QDBVRQ1)

     如果我打开-5V 电源,负电流会增加,直到我打开+5V 电源。 如果我先打开+5V 电源,则没有问题。

     关闭后,每次都会出现相同的问题,因此我无法长时间打开-5V 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,克里斯托弗,

    我担心您在系统初始化之前已经应用了 VSS,这可能会导致您的浇口应用了~0V。  如果您使用 GAN PAS,他们可能会传导大量电流。  有时这也会导致 PA 饱和,浇口将实际开始为 LMP 提供电流。  

    您是否可以尝试删除或断开 PAS 以查看它是否可以防止损坏? 如果无法启动,请在启动期间禁用 PA 的 VDRAIN 电源。

    据我所知,LMP92066本身没有任何特定的供应顺序要求。

    谢谢,

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul,在发生损坏时,连接到模块的唯一电源是-5V。 不存在排放电压。 并非所有设备都会发生这种情况,但如果发生这种情况,则会因为设备上的接地板而导致大量返修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑原理图或 PCB 有其他问题。  在典型主板上启动期间,您可以监控电源电压(或电源针脚)吗? 您可以让重新加工的主板保持接地板浮动,因为它只需要热电,而不需要电。  在应用中,您显然应该使用散热垫,但在这些实验中,您可以将其留空以使返工更容易。

    您还可以分享更新的原理图吗?