Other Parts Discussed in Thread: LMP92066
你好。 在对我的模块中的此设备进行评估时,我继续看到负电源轨随着电流过大和设备损坏而消失,我的评估板的 VIO 为3.3V,VDD 为+5V,VSSB 为-5V。 我已经根据顺序供应调整了测试,但仍然担心我的顶层装配体中的启动事件会导致 LMP92066部件因损坏而失效。 如果先打开-5V,但未打开+5V 或+3.3,则通常会发生损坏。 这可能是 TI 应该更多关注的问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LMP92066
你好。 在对我的模块中的此设备进行评估时,我继续看到负电源轨随着电流过大和设备损坏而消失,我的评估板的 VIO 为3.3V,VDD 为+5V,VSSB 为-5V。 我已经根据顺序供应调整了测试,但仍然担心我的顶层装配体中的启动事件会导致 LMP92066部件因损坏而失效。 如果先打开-5V,但未打开+5V 或+3.3,则通常会发生损坏。 这可能是 TI 应该更多关注的问题。
FETDRV 连接至高阻抗 Gan 栅极连接,并具有数据表中所示的10nF 电容器。
我们有自己的定制 GAN 放大器,这些放大器始终连接在一起。
我唯一的改变是将 DRVEN 引脚连接到与 TTL 兼容的“或”逻辑门(CAHCT1G32QDBVRQ1)
如果我打开-5V 电源,负电流会增加,直到我打开+5V 电源。 如果我先打开+5V 电源,则没有问题。
关闭后,每次都会出现相同的问题,因此我无法长时间打开-5V 电源。
您好,克里斯托弗,
我担心您在系统初始化之前已经应用了 VSS,这可能会导致您的浇口应用了~0V。 如果您使用 GAN PAS,他们可能会传导大量电流。 有时这也会导致 PA 饱和,浇口将实际开始为 LMP 提供电流。
您是否可以尝试删除或断开 PAS 以查看它是否可以防止损坏? 如果无法启动,请在启动期间禁用 PA 的 VDRAIN 电源。
据我所知,LMP92066本身没有任何特定的供应顺序要求。
谢谢,
保罗