This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:ADS131A04IPBSR条3滤波器稳定时间

Guru**** 2528430 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1088533/ads131a04-ads131a04ipbsr-sinc3-filter-settling-time

部件号:ADS131A04

有人能澄清一下,当模拟输入发生变化时,ADS131A04IPBSR的Sinc3数字滤波器是否需要3个转换周期才能稳定下来?  如果是,这是否意味 着要测量梯形电压波形(如下图所示),每一步电压变化至少需要3个转换周期?

以下是从数据表第35页复制的信息:

提前感谢。

此致,

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

    感谢您的帖子。

    是的,只要输入电压出现步进变化,ADC数字滤波器就需要3次转换才能完全稳定在所配置转换器的指定精度内。 所有数字滤波器本身都会经历一定的设置时间和滤波器延迟(输入到输出的传播)。 理想情况下,ADC采样速率的配置使您能够在下一个输入电压步骤之前测量足够的有效数据点。

    我们的一位前同事为delta - sigma ADC撰写了一篇关于此主题的文章,我在下面提供了一个链接。 我希望它对您有所帮助。 如果您还有任何疑问,请告诉我!

    https://www.ti.com/lit/pdf/slyy095

    此致,

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    非常感谢您的迅速回复和澄清。  您能否告知您是否有必要在该特定ADC的代码中实施后处理FIR过滤器?

    谢谢!

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

    ADS131A04使用sinc-3 FIR滤波器。 此外,您不必实施自己的滤波器,但有时需要进一步降低噪声平均值或消除特定的噪声频率,具体取决于您的应用。

    此致,

    Ryan