主题中讨论的其他部件: MSP432E401Y
我最近使用DAC1.1001万A+EXP432E401Y EVM测试DAC1.1001万A性能。
设置如下所示,
VCC:8.5伏
VSS:-8.5V
参考电压:5.3V
VIO:5.1V
VDD:5.1V
Short J25 (短J25),其它设置为默认设置。
开机顺序:
1. VCC = 8.5v,VSS =-8.5V,Vref = 5.3V 同时
2.VIO,VDD = 5V
该形状如下所示, TP6 = 0V,VREF_P=5V,VREF_N =-5V,TP42=5V。

3.然后我将MSP432E401Y EVM连接到PC USB,避免发生事情, TP6电压突然变成-5V! 似乎401Y EVM会影响输出。 不确定401Y bin file我是否使用"acctrl.bin",能否为我共享工作文件? 20位DAC bin文件。
一旦在SW上连接硬件,TP6输出将为-5V (从0v--5V),我认为MSP432e401Y代码有问题,或者我的DAC1.1001万A板损坏? 请帮助您检查您是否遇到相同的问题? 401Y EVM连接到PC SW时TP6波形如何?

4.下面是我的设置,检查DAC1.1001万A SW,它可以连接。 但当我将DAC数据寄存器更改为0x0FFFFFF0时,TP6输出始终为-5V。 射野。

请帮助您了解为什么会出现这种情况。 谢谢。