This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC1.1001万A:输出始终为-5V (参考5V)

Guru**** 2502485 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1087880/dac11001a-output-is-always--5v-reference-5v

部件号:DAC1.1001万A
主题中讨论的其他部件: MSP432E401Y

我最近使用DAC1.1001万A+EXP432E401Y EVM测试DAC1.1001万A性能。

   设置如下所示,

    VCC:8.5伏

     VSS:-8.5V

     参考电压:5.3V

      VIO:5.1V

      VDD:5.1V

  Short J25 (短J25),其它设置为默认设置。    

  

   开机顺序:

  1. VCC = 8.5v,VSS =-8.5V,Vref = 5.3V 同时

   2.VIO,VDD = 5V

  该形状如下所示, TP6 = 0V,VREF_P=5V,VREF_N =-5V,TP42=5V。

  

  3.然后我将MSP432E401Y EVM连接到PC USB,避免发生事情, TP6电压突然变成-5V! 似乎401Y EVM会影响输出。 不确定401Y bin file我是否使用"acctrl.bin",能否为我共享工作文件? 20位DAC bin文件。

  一旦在SW上连接硬件,TP6输出将为-5V (从0v--5V),我认为MSP432e401Y代码有问题,或者我的DAC1.1001万A板损坏?  请帮助您检查您是否遇到相同的问题?  401Y EVM连接到PC SW时TP6波形如何?

   

  

 4.下面是我的设置,检查DAC1.1001万A SW,它可以连接。 但当我将DAC数据寄存器更改为0x0FFFFFF0时,TP6输出始终为-5V。 射野。

  

 请帮助您了解为什么会出现这种情况。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Meriton:

     我的同事安布将能够查看此信息,并帮助您在明天调试您的问题。  

    谢谢!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jones:

        非常感谢。 期待收到安布的反馈。

      下面是我使用的bin文件,加载到401Y EVM板中。 请检查。

       e2e.ti.com/.../target.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Meriton:

    您能否从设备寄存器读取/写入数据?  如果不 是e2e.ti.com/.../8176.patch.zipplease复制以下文件检查,您是否能够读取/写入设备寄存器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anbu:

      我将在明天之前检查SPI接口和寄存器状态。感谢您的响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的