This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66EVM:确定性延迟JESD204B

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1087395/ads54j66evm-jesd204b-the-deterministic-delay

部件号:ADS54J66EVM
主题中讨论的其他部件:DAC38RF82

大家好,

我收到了客户的问题。

"

 JESD204B子类1中的确定性延迟是否意味着 ,逻辑设备收到的第一个采样点在不同的开机时间后大致相同?  

与之类似 ,输入模拟信号是自由运行的,假设采样硅壳的半径是0.5 ,而在通电和配置后采样时间是5s延迟。 在 加电和配置后,如果在5秒或10秒延迟下采样信号,则未插拔和重新加电时,辐射是否等于0.5 ?

"

非常感谢你的帮助。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中辉

    如果有脉冲进入JESD ADC,然后将数据发送到JESD DAC,则最好的描述方法是: 然后,您还将输入脉冲连接到示波器,并监控示波器上的DAC输出,每次您循环电源时,脉冲之间的延迟将相同。 这称为确定性延迟。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    非常感谢。
    答复确实有道理,清楚地描述了确定性的延迟。

    此外,当到达确定性延迟且ADC输入信号的相位为随机时,DAC输出的相位是否相同?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中辉

    DAC的相位将因链路的延迟而从ADC相延迟。 此延迟将保持不变。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    在这种情况下,DAC相位和ADC相位之间的延迟是确定的和固定的。 如果ADC输入的相位是随机的,则可以通过简单地添加ADC相位和延迟来计算DAC相位。
    关键是ADC能否使用ADC器件时钟锁定输入模拟相位,并使ADC输出具有固定相位?

    请相信您的帮助!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中辉

    您是否想在最后一句中说"DAC"而不是"ADA"? 如果是这样,我认为这是可以做到的。 如果使用DAC的NCO选项(如DAC38RF82),则器件可以选择调整相位。 您可以对该相位进行编程以移动输出,以便在ADC输入与器件时钟同步时,最终结果将使输出对齐以匹配ADC输入的相位。 DAC和ADC都将使用同步器件时钟和SYSREF输入。  

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    请相信您的帮助!

    这很有用。


    此致