This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-SP:IOVDD上的电压过高

Guru**** 2814335 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1089107/ads1278-sp-over-voltage-on-iovdd

部件号:ADS1278-SP

我的项目用于空间应用,我在原理图中实现了ADS1278-SP ADC转换器。

现在我正在根据ECSS标准进行SET (单事件瞬态)模拟。 在这种情况下,IOVDD上预期会出现5V振幅(比3.3V高1.7V)和10us持续脉冲。
问题是:这种脉冲是否会损坏部件? 我提醒您,IOVDD的最大张力为3.6V

提前感谢您的参与。

Piero

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Piero:

    通常,当我们讨论与我们的空间产品有关的组测试时,我们正在测量特定通量水平上的输出代码干扰的数量。 这会导致最终的横截面出现在我们的辐射报告中,如 产品文件夹中的横截面。

    我们不会像您所建议的那样测试设备的电源针脚是否存在严重过应力。  这将违反绝对最大额定值,如数据表所说,这可能会立即损坏设备或导致可靠性挑战。  虽然我们可以推荐在过压事件期间限制输入模拟/数字I/O的电流的解决方案,但不可能为电源引脚提供相同的准则。   

    因此,应用程序需要通过 保护电路限制IOVDD节点上的电压,以使电压保持在绝对最大值+3.6V限制以下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Collin,

    感谢您的回复,非常有帮助。

    Piero