Other Parts Discussed in Thread: ADS1278-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1278-SP 我的项目用于空间应用,我在原理图中实现了ADS1278-SP ADC转换器。
现在我正在根据ECSS标准进行SET (单事件瞬态)模拟。 在这种情况下,IOVDD上预期会出现5V振幅(比3.3V高1.7V)和10us持续脉冲。
问题是:这种脉冲是否会损坏部件? 我提醒您,IOVDD的最大张力为3.6V
提前感谢您的参与。
Piero