This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5672A:交错输出信号行为

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1087745/dac5672a-interleave-output-signal-behavior

部件号:DAC5672A

您好,

我希望您在使用交错模式时确认输出行为。
数据条件是我们逐个输入DAC A和DAC B的数字数据。

*根据数据表, 以下章节说明交错模式的行为。

7.3 Tm3单总线交错数据接口和计时

对于本节,我理解上述句子的图示。

1.当RESETIQ变为高电平时,来自分频器输出的DACCLKIQ (div /2)变为低电平。 但是,通过 WRTIQ的上升边缘来维护“DAC A Data 1”。  

2. 当RESETIQ变得低时,DACCLKIQ将随CLKIQ的上升而上升。 在4CLK (tlat)更新+ PD之后,将为每个输出端口输出DAC A数据1和DAC B数据1。

对于DAC数据2和3,也将继续如此。

然后我有以下问题。

问题1. AF首先,我的上述理解和数字是否正确?
问题2. 如果 Q1正确,我的理解是,当用户尝试将DAC输出A和DAC输出B配对时,即使在最快的情况下,数据速率也应该是CLKIQ /2正确吗?
问题3. 如果 问题1是正确的,我认为解释"tlat"是很奇怪的。
因为,在交错模式下,当RESETIQ为高时,DAC不会锁定输入数据。 用于DAC的CLKIQ的CLK锁存器(实际上是CLKDACIQ)
因此,我认为在交错模式下,“WRT A/B”应该是“CLKIQ或CLKDACIQ”。 请您确认一下并提供您的反馈吗?
  

巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请您提供反馈吗?

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    龙一

    这是一个非常旧的设备,设计师不再可用。 我也发现数据表令人困惑。 我认为,您拥有的大部分信息都是正确的。 我认为不正确的一项是数据速率为CLKIQ/2。 数据表中的计时图显示了此时钟在每个样本中的上升沿。 如果部件同时使用上升边缘和下降边缘来锁定数据,则数据将是时钟速率的两倍。  

    数据速率是SELECTIQ速率的两倍。

    关于延迟,我认为使用的内部逻辑比结构图中显示的逻辑要多。 这将说明延迟的2个额外时钟周期。

    检查接口的一个简单测试是将所有A数据作为3FFF发送,所有B数据作为0000发送,并检查两个DAC的输出。

    另一种方法是使用两种斜坡模式。 一个升序,另一个降序。

    此致,

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jim-San,

    感谢您的回复。

    - 1 -

    --
    我认为不正确的一项是数据速率为CLKIQ/2。 数据表中的计时图显示了此时钟在每个样本中的上升沿。 如果部件同时使用上升边缘和下降边缘来锁定数据,则数据将是时钟速率的两倍。  
    --

    我误以为要关注这些事情。
    1.1。对于我之前发布的计时图,SelectIQ的频率不正确。 我改变了与数据相同的时间。
      
    1.2。我误认为下面的句子。
    >当用户尝试将DAC输出A和DAC输出B配对时,即使在最快的情况下,数据速率也应该为CLKIQ /2
    我想让您确认一下,数据速率与当前数据的变化有关。


    问:请告诉我以下的不正确吗?

    *当用户尝试将DAC输出A与DAC输出B配对时,更改当前数据的数据速率 SELECTIQ /2,即使在最快的情况下也是如此。

    - 2 -
    我无法理解以下的含义。

    --
    关于延迟,我认为使用的内部逻辑比结构图中显示的逻辑要多。 这将说明延迟的2个额外时钟周期。
    --

    问:您的意思是实际延迟应为6时钟(4时钟+2时钟)?

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为应该是4个时钟。 对我来说,描述和方框图将它描述为2个时钟,所以我想到的是2个时钟+ 2个时钟=每个数据表规范总共4个时钟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jim-San,

    以下哪部分描述了句子? 能否显示数据表的数字?

    >描述和结构图将其描述为2时钟,  

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第14页:  

    "边缘触发的触发器可将A和B通道输入字锁定在写入输入(WRTIQ)的上升边缘。 此数据将呈现给aand
    B-DAC锁定在写入输入的以下下降边缘。

    我猜DAC闩锁会将数据锁定在CLKIQ的下一个上升边缘。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jim-San,

    已理解。
    不管怎样,我知道在4小时后,可以从数据锁定中观察到更新后的Iout数据。

    巴西,