This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC118:仅4个通道可见

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC118, DDC114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1086797/ddc118-only-4-channels-visible

部件号:DDC118
主题中讨论的其他部件: DDC114

您好,
我已经准备了一个带有DDC118的原型,我能够正确地读出它。

我使用的是CLK = 4 MHz,DCLK = 4 MHz。

当我在DOUT上读取数据时,这是有意义的,但它仅对应4个信道。 我可能在配置或DOUT解释中遗漏了一些内容,但在数据表中,我找不到任何方法来实际禁用4个通道。
我附上了示波器的屏幕截图,其中C1上显示DCLK,C2上显示DOUT。
dout应该是一个80位的流(格式很高),4 MHz时钟应该是40 us。 然而,所有的溪流只有20我们长。 此外,数据对4个通道有意义。



有什么建议?

谢谢,此致,
尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nicola,

    请与DOUT和DCLK共享CONV (积分时间)和DVALID信号的时序图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Praveen,感谢您的关注!
    您可以在此处看到2个屏幕截图:

     


    通道1:DCLK
    CH2:dout
    CH3:DVALID
    CH4:转换

    第二幅图像只是时间缩放。
    这些信号是在test=high和no pulse的情况下采集的,因此由于前导零,很容易看到4个通道。

    请注意,CONV和DCLK之间存在延迟,我将其作为调试的一部分引入,只有1克延迟,没有差异。
    同样,DCLK在DOUT完成传输后保持一段时间,但当一切正常时,我会减少这种情况。

    PS:芯片上的标记是DDC118,TI OBZ,F6L4。 我的第一个疑问是它是一个被误解的DDC114,但它看起来工作通道是5,6,7和8,所以引脚不对应。

    感谢您的帮助!
    尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nicola,

    感谢您分享详细信息。 其他一些问题:

    1.集成时间(色调)是多少? 从波形中看不清楚。

    2.您是仅在一台设备上还是在多台设备上看到此问题?

    3.您是否也尝试过应用(非测试)模式? 您是否在最后4个通道(Ch1-CH4)中看到任何切换?

    4. AVDD和DVDD电源的设备功耗是多少?

    5.您能否分享您的主板示意图?

    6.您能否确认是否遵循开机顺序 (参见数据表中的图28和表12)?

    您提到过,"工作通道看起来是5,6,7和8,因此引脚不对应。"

    我无法遵循您的意思,"因此引脚不对应。"  请您澄清一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Praveen:
    1.我尝试过两种极长的积分时间(~10 ms)到极短的积分时间(~10 us)来测试连续和非连续模式,但结果相同。 我在输出流中有明显不同的值,但总是针对4个通道。
    2.我试过3台设备,同一个故事。 但是,这些是连续的芯片(从DigiKey购买),因此它们可能存在相同的缺陷。
    3.在~20之后,DOUT上没有任何活动,即使用手指触摸输入:在其他4个通道上,这会产生大量噪音(显然)。
    4.很难辨别5V线路,因为Vref电路在同一线路上(参见原理图)。 我读到的是:
    3.3V (DVDD) 40mA
    5V (AVDD) 140mA (3.3V未应用时),170mA (3.3V应用时)

    5.这是一个原型板,所以基本上我只是将数字IO路由到FPGA,而模拟输入是同轴连接器。

     

    6:我有一个复位引脚,这是一个开关,我在通电后手动打开。 CLK始终存在,但我将在重置后测试是否启用时钟。

    我所说的"引脚不对应"是:DDC114的引脚与DDC118相同,但连接的输入为1,2,3,4。 我看到了5,6,7,8上的活动。 这不包括(我认为)芯片标签中的混合。

    非常感谢您努力理解这一点!
    尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nicola,

    感谢您分享所有请求的信息。 我需要与团队讨论,并将在周五之前回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Praveen:

    谢谢! 在此期间,我将继续调查。 例如,我已经可以确认(与您的问题6相关),即使在重置后稍微启用CLK也不会改变这种情况。
    我真希望我错过了一些明显的东西!

    谢谢,此致,
    尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nicola,

    检查主板原理图,引脚33和34是否连接到GND。 数据表建议不要连接这些引脚。  

    此外,5V和3.3V电源上的电流消耗过高。  AVDD上的电流 应仅约为20mA,DVDD导轨应为~1.5mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Praveen。
    确实针脚33和34错误地连接到GND。 不幸的是,这不是一个容易解决的主板问题:我们可以断开它们与GND的连接,但它们仍然连接在一起(和35),并且行为相同。 在更多详细信息中,引脚为1.5V。 这也可以解释所消耗的电流增加的原因。
    需要一段时间才能侵入多氯联苯并确认这确实是问题所在。
    是否可能有一些有关这些引脚的文档? 特别是,连接这些引脚时,仪表是否会禁用 4个通道? 这是否为预期行为?

    谢谢,此致,
    尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nicola,

    通常,NC引脚是内部引脚,主要用于测试/调试目的。 由于这是一个非常旧的设备,我没有多少关于NC引脚的信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nicola,

    我将结束此帖子,如果您有任何与此主题相关的问题,请随时将其发布在此处。 如果您有任何新问题,您可以在 新线程中发布问题。