Other Parts Discussed in Thread: DDC118, DDC114
主题中讨论的其他部件: DDC114
您好,
我已经准备了一个带有DDC118的原型,我能够正确地读出它。
我使用的是CLK = 4 MHz,DCLK = 4 MHz。
当我在DOUT上读取数据时,这是有意义的,但它仅对应4个信道。 我可能在配置或DOUT解释中遗漏了一些内容,但在数据表中,我找不到任何方法来实际禁用4个通道。
我附上了示波器的屏幕截图,其中C1上显示DCLK,C2上显示DOUT。
dout应该是一个80位的流(格式很高),4 MHz时钟应该是40 us。 然而,所有的溪流只有20我们长。 此外,数据对4个通道有意义。
有什么建议?
谢谢,此致,
尼古拉