大家好,
我想了解更多有关在电流模式o/p下检测开路情况的报警和状态寄存器引脚功能的信息 一旦通过报警针脚检测到故障,并使用状态寄存器0x0B (位3:0)确定开路情况。
- 我们是否可以使用此方法来确定开路情况?
- 此处故障通道x (X=A,B,C,D)指示相应通道上的故障。 在这种情况下,信道故障是指电压模式短路还是电流模式断路?
- 除断路/短路通道故障外,是否存在任何其他故障?
- 我正在使用EVM确定开路情况。 我在当前模式下配置了其中一个信道。 (数据已加载F)。 我移除了o/p上的跳线以模拟开路情况。 我在拔下通道上的跳线时未观察到任何警报,状态寄存器未显示任何故障。 在这种情况下,确定开路情况所需的最小电流是多少?