This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:开路检测

Guru**** 1835190 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8775
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1091183/dac8775-open-wire-detection

部件号:DAC8775

大家好,

我想了解更多有关在电流模式o/p下检测开路情况的报警和状态寄存器引脚功能的信息 一旦通过报警针脚检测到故障,并使用状态寄存器0x0B (位3:0)确定开路情况。

  1. 我们是否可以使用此方法来确定开路情况?  
  2. 此处故障通道x (X=A,B,C,D)指示相应通道上的故障。 在这种情况下,信道故障是指电压模式短路还是电流模式断路?
  3. 除断路/短路通道故障外,是否存在任何其他故障?
  4. 我正在使用EVM确定开路情况。 我在当前模式下配置了其中一个信道。 (数据已加载F)。 我移除了o/p上的跳线以模拟开路情况。 我在拔下通道上的跳线时未观察到任何警报,状态寄存器未显示任何故障。 在这种情况下,确定开路情况所需的最小电流是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,PY:

    Joe不在办公室几天了,所以回来后他会看一下这个问题。

    谢谢!

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    py,

    您可以使用故障指示来确定IOUT上的开路情况(不适用于VOUT),但是警报也可能指示其他故障。

    一旦设备发出警报,设备将指示数据表第40页中的以下7种故障状态之一:

    如上所示,如果故障条件是断路电流输出,或电流输出与电源电压无法达到的过高电压相结合,或者如果输出电压为短路电流限制, 然后,它将在状态字段寄存器描述中指明故障。 0x0B的最后四位(位于数据表的第56页):

    使用上面的位,您可以看到哪个输出通道指示了故障。

    如果EVM对其进行测试,您可能能够查看电流输出的开路情况。 但是,您可能需要在设置中进行更改。 在24mA模式下,当电流输出为000Fh时,将计算为5.5uA的电流。 问题在于DAC8775的默认设置是存在一种关闭电源的情况,即在VOUT输出时设置VOUT 30kOhm负载。 由于IOUT和VOUT连接在此板上,因此在操作期间在IOUT上可以看到这种情况。 当5.5uA电阻为30kOhm时,输出仅为0.165V,因此从技术上讲,输出不是开路。 此断电条件在EVM GUI的右上角设置:

    要触发故障,您需要拆下30kOhm电阻器,以便IOUT和VOUT都是HiZ,或者将DAC输出设置为更高,以便输出大于可驱动的VPOS_IN_x。 不管怎样,您都可以监控IOUT的输出,并查看电压是否非常高。


    吴若瑟