部件号:ADC12D1800RFRB
尊敬的各位:
我最近购买了EN ML605板,用于插入ADC12D1800RFRB,以便快速传输ADC数据。
我使用了8662.GHz.ADC_Package,并遵循了ML605_Setup_Guide_V8指南。
但是,我不能让我的主板工作。 每次启动Ghz_ADCsoftware时,我都会收到相同的错误:“Control register Write Failed”(控制寄存器写入失败)“AutoSync Failed”(自动同步失败),“Failed reading IP adress”(读取IP地址失败)“EEPROM read/write failed”(EEPROM读/写失败)
ML605 上有一个1 GB DDR3内存(而不是512 MB)。 我想问题可能是由于这项对主板的修改,但我并不完全肯定。
我遵循了Xilinx xtp047以及与ML605上的新DDR3大小相关的所有其他文档,但没有任何效果。
是否有人遇到同样的问题? 还有谁能告诉我我我错过了什么?
提前感谢您的帮助。