This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我当前正在设置使用:
3760MHz clk,小数4;P54=1;
因此,数据流假定为I/Q解调信号。
但是,我确实只设置了这种方法来简化TSW14J56EVM端的FPGA代码(使用4个通道而不是8个通道)。 当我在TSW14J56EVM中的FPGA中接收到原始数据后,我仍能以什么方式获取实际时间序列数据?
感谢您的帮助!
此致,Bing
您好,Bing
如果ADC配置为以4位分位模式,则无法访问由12位ADC转换的实际12位时间序列数据。 此模式下的数据输出已通过复杂混音器和抽取过滤器,导致每个分辨率为15+15位的I+Q对。
如果您只想在FPGA设计中处理4个通道的数据,您可以将ADC配置为DDC旁路模式,然后仅捕获8个通道中的4个通道的数据。 如果捕获偶数或奇数通道,则将获得ADC转换的每秒样本。
请参阅数据表中的表13。 如果您捕获通道0,通道2,通道4和通道6,则将具有来自ADC的所有偶数样本。 因此,如果ADC设置为3760 MHz时钟,则有效采样速率将为1880 MSPS。
我希望这会有帮助。
此致,
Jim B
Jim,谢谢! 有一件事我想咨询你们--当我使用decimation=4模式时,PLL_LOCK标志在JESD_STATUS寄存器中很高。 当我切换到这种新设置(绕过模式Dev_clk = 3760MHz,FPGA时钟= 188MHz,K=4)时,此标志现在变为低。 我必须手动覆盖FPGA设计中的F,从默认值15覆盖到8,以匹配表11中的第一个条目。 我使用了您建议的0,2,4,6车道。
我确实看到数据流过,但我还没有尝试过传递数据。 但我要按照表12来做这一点,对吗?
再次感谢! 必应
Jim,
再次感谢。 我终于把ADC的数据输入到我的Matlab变量中了。 但我在分析数据时仍然遇到一些问题。
在我的设置中,我使用了表11条目1,K=4,时钟=3760,加扰位=0。 我正在使用ADC12J4000测试模式,因此我要寻找表33中所示的类似模式。
我拥有的数据确实有一些模式,每64字节更改一次。 但是,该模式似乎与表33不匹配...
还有一些相关的问题:
1)由于接口是128位宽,我仍然有点难理解它是如何映射到表13的-- S1,S2中的后缀是否... S39指明了如何包装它们的订单?
2)在我的情况下,由于我跳过其他所有车道(使用的车道0,2,4,6),我想知道这是否也会更改映射?
3)我还想知道你是否能澄清这个帧--似乎数据会在帧1,2,3,4中发送……这与我用来配置JESD204B的K值无关?
我将在此处附加一个包含原始字节数据流部分的文件,供您查看(输入是ADC测试模式)。
您好,Bing
ADC12J4000符合JESD204B校准监控要求。 JESD204B发射器必须根据特定规则在数据流中插入对齐字符。 启用加扰与禁用加扰的规则不同。 JESD204B接收器必须监控对齐字符并遵循特定规则,将正确的等效数据值重新插入最终输出数据流。
如果JESD204B数据接收IP未正确处理对齐字符,可能导致您看到的内容。 像ADC测试图案这样的重复数据将导致插入的校准字符数高于正常数字。
请参阅JESD204B标准的“5.3 .3.4 帧对齐监控和校正”一节。 (可在此处获取:www.jedec.org/sites/default/files/docs/JESD204B.pdf)您的FPGA IP供应商也应该能够帮助您实现这一点。
此致,
Jim B
Jim感谢您的澄清。
此致 ,Bing
Jim,对不起,我仍然被困在这个问题上... 我与Altera进行了检查,他们的支持让我检查Tx和Receiver之间的映射... 但是,Tx部件固定在ADC12J4000中,由于我使用的是TSW14J56EVM和Altera JESD204B IP,因为我所提到的字节流是在FIFO中捕获的,帧对齐是否不能在该层以上处理?
我真的很困惑的是,即使说存在框架对齐字符,十六进制代码"A"也不应该出现...
此外,我 假设TI 固件具有处理相同 输入流的类似逻辑,就像我在这里所做的那样,您是否可以指出TI设计中处理此问题的位置?
再次感谢,Bing
您好,Bing
您能否提供有关当前问题的更多详细信息?
例如,如果您使用ADC测试模式,则将您获得的实际数据与ADC的通道0,2,4和6上的预期数据进行比较。 如果您收到意外字符,是意外值随机还是某些一致的值?
谢谢!
Jim B
您好,Bing
如果您使用的是小数=1,则应仅在数据流中获得正确的字符。
如果使用的是十进制=4,则需要将数据格式化为16+16个复数值,并且应该使用其它ADC测试模式之一,如长传输测试模式或缓变模式。
请确认您正在使用的ADC EVM设置。 是否可以附加您正在使用的EVM GUI快速启动选项卡设置的屏幕截图?
此致,
Jim B
Jim,是的,我使用的是旁路模式。 我正在附加从低级视图GUI保存的屏幕截图和实际寄存器文件。
再次感谢您的帮助。
e2e.ti.com/.../adc12j4000evm_5F00_current.pptxe2e.ti.com/.../adc12j4000evm_5F00_current.cfg</s>4000
您好,Bing
我不知道可能是什么问题。 ADC12J4000EVM和TSW14J56EVM可在该模式下以该串行数据速率正常工作。 以下是在启用ADC测试模式的DDC旁路模式下,以3760 MHz时钟速率从高速数据转换器Pro捕获的数据。
根据ADC12J4000数据表的表33,这包含来自所有通道的数据。 在您的情况下,序列将不具有奇数车道值,因此008,FF7020,FDF, 不应显示100 EFF,400和BFF,否则顺序应正确。
样本-波形 | ADC代码-波形 | 十六进制 |
0 | 0 | 0 |
1. | 8. | 8. |
二 | 16. | 10. |
3. | 32岁 | 20. |
4. | 64 | 40. |
5. | 256个 | 100 |
6. | 512 | 200 |
7. | 1024个 | 400 |
8. | 4095 | FFF |
9. | 4087 | FF7 |
10. | 4079 | FEF |
11. | 4063. | FDF |
12. | 4031. | FBF |
13. | 3839. | 效率 |
14. | 3583. | DFF |
15. | 3071. | BFF |
16. | 0 | 0 |
17. | 8. | 8. |
18. | 16. | 10. |
19. | 32岁 | 20. |
20. | 64 | 40. |
21. | 256个 | 100 |
22. | 512 | 200 |
23. | 1024个 | 400 |
24岁 | 4095 | FFF |
25. | 4087 | FF7 |
26. | 4079 | FEF |
27. | 4063. | FDF |
28. | 4031. | FBF |
29. | 3839. | 效率 |
30. | 3583. | DFF |
31. | 3071. | BFF |
32岁 | 0 | 0 |
33. | 8. | 8. |
34. | 16. | 10. |
35. | 32岁 | 20. |
36. | 64 | 40. |
37. | 256个 | 100 |
38. | 512 | 200 |
39. | 1024个 | 400 |
40. | 4095 | FFF |
41. | 4087 | FF7 |
42. | 4079 | FEF |
43. | 4063. | FDF |
44. | 4031. | FBF |
45. | 3839. | 效率 |
46. | 3583. | DFF |
47. | 3071. | BFF |
48. | 0 | 0 |
49. | 8. | 8. |
50岁 | 16. | 10. |
51. | 32岁 | 20. |
52. | 64 | 40. |
53. | 256个 | 100 |
54. | 512 | 200 |
55. | 1024个 | 400 |
56. | 4095 | FFF |
57. | 4087 | FF7 |
58. | 4079 | FEF |
59. | 4063. | FDF |
60. | 4031. | FBF |
61. | 3839. | 效率 |
62. | 3583. | DFF |
63. | 3071. | BFF |
64 | 0 | 0 |
65 | 8. | 8. |
66 | 16. | 10. |
67 | 32岁 | 20. |
68 | 64 | 40. |
69 | 256个 | 100 |
70 | 512 | 200 |
71. | 1024个 | 400 |
72. | 4095 | FFF |
73. | 4087 | FF7 |
74. | 4079 | FEF |
75 | 4063. | FDF |
76. | 4031. | FBF |
77 | 3839. | 效率 |
78 | 3583. | DFF |
79 | 3071. | BFF |
示例-解开波形 ADC代码-解开波形 样本-波形 ADC代码-波形
0 0
1 8.
2 16.
3 32.
4 64
5256
6512
71024
84095
94087
104079
114063
124031 .
133839
143583 .
153071 .
16 0
17.
18 16.
19 32.
2064
2.1256万
2.2512万
231024
244095
254087
264079
274063
284031 .
293839 .
303583
313071 .
32 0
33 8.
34 16.
35 32.
36 64
3.7256万
3.8512万
391024
404095
414087
424079
434063
44.4031万.
453839
463583 .
473071 .
48 0
49 8.
50 16.
51 32.
52 64
5.3256万
5.4512万
551024
564095
574087
584079
594063
604031 .
613839
623583
633071 .
64 0
658.
66 16.
6732.
68 64
6.9256万.
7.0512万
711024
724095
734087
744079
754063
764031 .
773839 .
783583
793071 .
80 0
81.
82 16.
83 32.
84 64
8.5256万
8.6512万
87.1024万
884095 .
894087
904079
914063
924031 .
933839 .
943583 .
953071 .
96 0
978.
9816.
9932.
1.0064万
10.1256万
10.2512万
103.1024万
10.4409万 5
10.5408万 7
10.6407万 9
10.7406万 3.
10.8403万 1.
10.9383万 9.
11.0358万 3
11.1307万 1.
112 0
1138.
114 16.
115 32.
1.1664万
11.7256万 .
11.8512万
119.1024万
12.0409万 5
12.1408万 7
122 - 4079
12.3406万 3.
12.4403万 1.
12.5383万 9
12.6358万 3
12.7307万 1.
128 0
129.
130 16.
131 32.
132 64
13.3256万 .
13.4512万
13.5102万4
13.6409万 5
13.7408万 7
13.8407万 9
13.9406万 3.
140.4031万.
14.1383万 9.
14.2358万 3.
14.3307万 1.
144 0
145 8.
146 16.
147 32.
148 64
14.9256万 .
15.0512万
15.1102万4
15.2409万 5
15.3408万 7
15.4407万 9
15.5406万 3.
15.6403万 1.
15.7383万 9.
15.8358万 3
15.9307万 1
160 0
161 8.
162 16.
16.3332万 .
164 64
16.5256万.
16.6512万
16.7102万4
16.8409万 5
16.9408万 7
17.0407万 9
17.1406万 3
17.2403万 1.
17.3383万 9
17.4358万 3
17.5307万 1.
176 0
177 8.
178 16.
179 32.
180 64
18.1256万
182
18.3102万 4
18.4409万 5
18.5408万 7
18.6407万 9
18.7406万 3.
18.8403万 1.
189.3839万.
19.0358万 3
19.1307万1
192 0
193.
194 16.
195 32.
1.9664万
19.7256万 .
198
19.9102万4
20.0409万 5
20.1408万 7
20.2407万 9
203.4063万.
20.4403万 1
20.5383万 9.
20.6358万 3.
20.7307万 1
208 0
209 8.
210 16.
211 32.
212 64
213
214
21.5102万 4
21.6409万 5
21.7408万 7
21.8407万 9
21.9406万 3
22.0403万 1
22.1383万 9.
22.2358万 3
22.3307万 1.
224 0
225 8.
226 16.
227 32.
228 64
22.9256万.
23.0512万
23.1102万4
23.2409万 5
23.3408万 7
23.4407万 9
23.5406万 3
23.6403万 1.
23.7383万 9.
23.8358万 3.
23.9307万 1.
240 0
241 8.
242 16.
243 32.
244 64
24.5256万.
246
24.7102万 4
24.8409万 5
24.9408万 7
25.0407万 9
25.1406万 3.
25.2403万 1.
25.3383万 9
25.4358万 3.
25.5307万 1
Jim,
我测试了斜坡模式,我可以确认我遇到了相同的JESD数据损坏问题。
谢谢,Bing
您好,Bing
在DDC旁路模式下,4 GHz时钟速率时,信道速率为8 Gbit/秒
我们将FPGA时钟频率配置为LineRate/40,在这种情况下为200 MHz。
如果您需要其他信息,请告诉我。
此致,
Jim B
Jim,
我将FPGA时钟配置为200MHz (输出时钟1)。 我指的是输入电压或"参考时钟频率"
我的问题是从阅读您的回答中得出的: https://e2e.ti.com/support/data_converters/high_speed_data_converters/f/68/t/50.6503万。
"在4 GHz时钟时,信道速率为8 Gbit/秒 因此,FPGA的时钟应如下所示:
GT REFCLK = 8000 / 20 = 400 MHz
内核时钟=8000/40=200 MHz"
我知道这是Xilinx主板,但是在Arria V GZ中配置PLL IP核心时,GT REFCLK是否与"参考时钟频率"相同?
再次感谢
您好,Bing
上面提到的另一个线程特定于Xilinx JESD204B收发器要求。 在Xilinx平台中,需要2个单独的时钟,一个用于FPGA结构,另一个用于PLL参考时钟。
对于TSW14J56 (Altera)外壳,FPGA的两个部分使用相同的频率时钟。 对于LineRate >=3100 Mbit/sec,我们将在LineRate/40发送一个时钟。
对于LineRate <3100 Mbit/sec,我们将在LineRate/10发送时钟。
此致,
Jim B