This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J4000EVM:解析ADC12J4000EVM数据流的帮助

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12J4000, ADC12J4000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/570043/adc12j4000evm-help-to-parse-adc12j4000evm-data-stream

部件号:ADC12J4000EVM
主题中讨论的其他部件:TSW14J56EVMADC12J4000

我当前正在设置使用:

3760MHz clk,小数4;P54=1;

因此,数据流假定为I/Q解调信号。

但是,我确实只设置了这种方法来简化TSW14J56EVM端的FPGA代码(使用4个通道而不是8个通道)。 当我在TSW14J56EVM中的FPGA中接收到原始数据后,我仍能以什么方式获取实际时间序列数据?

感谢您的帮助!

此致,Bing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bing

    如果ADC配置为以4位分位模式,则无法访问由12位ADC转换的实际12位时间序列数据。 此模式下的数据输出已通过复杂混音器和抽取过滤器,导致每个分辨率为15+15位的I+Q对。

    如果您只想在FPGA设计中处理4个通道的数据,您可以将ADC配置为DDC旁路模式,然后仅捕获8个通道中的4个通道的数据。 如果捕获偶数或奇数通道,则将获得ADC转换的每秒样本。

    请参阅数据表中的表13。 如果您捕获通道0,通道2,通道4和通道6,则将具有来自ADC的所有偶数样本。 因此,如果ADC设置为3760 MHz时钟,则有效采样速率将为1880 MSPS。

    我希望这会有帮助。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,谢谢! 有一件事我想咨询你们--当我使用decimation=4模式时,PLL_LOCK标志在JESD_STATUS寄存器中很高。 当我切换到这种新设置(绕过模式Dev_clk = 3760MHz,FPGA时钟= 188MHz,K=4)时,此标志现在变为低。 我必须手动覆盖FPGA设计中的F,从默认值15覆盖到8,以匹配表11中的第一个条目。 我使用了您建议的0,2,4,6车道。

    我确实看到数据流过,但我还没有尝试过传递数据。 但我要按照表12来做这一点,对吗?

    再次感谢! 必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bing

    用4 DDR=1 P54=1的小数使用5/4乘法PLL,因此锁位是相关的。

    DDC旁路模式DDR=1不使用PLL。 因此,没有设置锁定位这一事实是可以的。

    是的,使用表12和/或表13解析数据。 您将处理的表13样本都是偶数样本(通道0,2,4和6中的样本)。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    再次感谢。 我终于把ADC的数据输入到我的Matlab变量中了。 但我在分析数据时仍然遇到一些问题。

    在我的设置中,我使用了表11条目1,K=4,时钟=3760,加扰位=0。 我正在使用ADC12J4000测试模式,因此我要寻找表33中所示的类似模式。

    我拥有的数据确实有一些模式,每64字节更改一次。 但是,该模式似乎与表33不匹配...  

    还有一些相关的问题:

    1)由于接口是128位宽,我仍然有点难理解它是如何映射到表13的-- S1,S2中的后缀是否... S39指明了如何包装它们的订单?

    2)在我的情况下,由于我跳过其他所有车道(使用的车道0,2,4,6),我想知道这是否也会更改映射?

    3)我还想知道你是否能澄清这个帧--似乎数据会在帧1,2,3,4中发送……这与我用来配置JESD204B的K值无关?

    我将在此处附加一个包含原始字节数据流部分的文件,供您查看(输入是ADC测试模式)。

    再次感谢,Binge2e.ti.com/.../output.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    很抱歉一直在跟你说这个... 我很奇怪,为何有些数值不在表33内,虽然这个模式 有固定的64 字节,但我却不明白。 我确认我没有背景 校准。

    再次感谢您的帮助。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bing

    ADC12J4000符合JESD204B校准监控要求。 JESD204B发射器必须根据特定规则在数据流中插入对齐字符。 启用加扰与禁用加扰的规则不同。 JESD204B接收器必须监控对齐字符并遵循特定规则,将正确的等效数据值重新插入最终输出数据流。

    如果JESD204B数据接收IP未正确处理对齐字符,可能导致您看到的内容。 像ADC测试图案这样的重复数据将导致插入的校准字符数高于正常数字。

    请参阅JESD204B标准的“5.3 .3.4 帧对齐监控和校正”一节。 (可在此处获取:www.jedec.org/sites/default/files/docs/JESD204B.pdf)您的FPGA IP供应商也应该能够帮助您实现这一点。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,

    谢谢! 我将检查文档。

    此致,Bing
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,既然我现在正在TSW14J56 altera FPGA的JESD参数中设置L=4以获取通道0,2,4,6,那么我还应该更改M=4吗?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bing

    是的。 如果您的L=8案例为M=8,则L=4案例应为M=4。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim感谢您的澄清。

    此致 ,Bing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,对不起,我仍然被困在这个问题上... 我与Altera进行了检查,他们的支持让我检查Tx和Receiver之间的映射... 但是,Tx部件固定在ADC12J4000中,由于我使用的是TSW14J56EVM和Altera JESD204B IP,因为我所提到的字节流是在FIFO中捕获的,帧对齐是否不能在该层以上处理?

    我真的很困惑的是,即使说存在框架对齐字符,十六进制代码"A"也不应该出现...

    此外,我 假设TI 固件具有处理相同 输入流的类似逻辑,就像我在这里所做的那样,您是否可以指出TI设计中处理此问题的位置?

    再次感谢,Bing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bing

    您能否提供有关当前问题的更多详细信息?

    例如,如果您使用ADC测试模式,则将您获得的实际数据与ADC的通道0,2,4和6上的预期数据进行比较。 如果您收到意外字符,是意外值随机还是某些一致的值?

    谢谢!

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,原始字节流输出的句点为128。 我正在附加包含此信息的Excel电子表格。 正如你从十六进制数据中所看到的那样,有一些“非法”代码(A,C等)让我感到困惑。

    再次感谢!

    此致,Binge2e.ti.com/.../raw_5F00_byte_5F00_stream.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bing

    如果您使用的是小数=1,则应仅在数据流中获得正确的字符。

    如果使用的是十进制=4,则需要将数据格式化为16+16个复数值,并且应该使用其它ADC测试模式之一,如长传输测试模式或缓变模式。

    请确认您正在使用的ADC EVM设置。 是否可以附加您正在使用的EVM GUI快速启动选项卡设置的屏幕截图?

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,是的,我使用的是旁路模式。 我正在附加从低级视图GUI保存的屏幕截图和实际寄存器文件。

    再次感谢您的帮助。

    e2e.ti.com/.../adc12j4000evm_5F00_current.pptxe2e.ti.com/.../adc12j4000evm_5F00_current.cfg</s>4000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bing

    我不知道可能是什么问题。 ADC12J4000EVM和TSW14J56EVM可在该模式下以该串行数据速率正常工作。 以下是在启用ADC测试模式的DDC旁路模式下,以3760 MHz时钟速率从高速数据转换器Pro捕获的数据。

    根据ADC12J4000数据表的表33,这包含来自所有通道的数据。 在您的情况下,序列将不具有奇数车道值,因此008,FF7020,FDF, 不应显示100 EFF,400和BFF,否则顺序应正确。

    样本-波形 ADC代码-波形 十六进制
    0 0 0
    1. 8. 8.
    16. 10.
    3. 32岁 20.
    4. 64 40.
    5. 256个 100
    6. 512 200
    7. 1024个 400
    8. 4095 FFF
    9. 4087 FF7
    10. 4079 FEF
    11. 4063. FDF
    12. 4031. FBF
    13. 3839. 效率
    14. 3583. DFF
    15. 3071. BFF
    16. 0 0
    17. 8. 8.
    18. 16. 10.
    19. 32岁 20.
    20. 64 40.
    21. 256个 100
    22. 512 200
    23. 1024个 400
    24岁 4095 FFF
    25. 4087 FF7
    26. 4079 FEF
    27. 4063. FDF
    28. 4031. FBF
    29. 3839. 效率
    30. 3583. DFF
    31. 3071. BFF
    32岁 0 0
    33. 8. 8.
    34. 16. 10.
    35. 32岁 20.
    36. 64 40.
    37. 256个 100
    38. 512 200
    39. 1024个 400
    40. 4095 FFF
    41. 4087 FF7
    42. 4079 FEF
    43. 4063. FDF
    44. 4031. FBF
    45. 3839. 效率
    46. 3583. DFF
    47. 3071. BFF
    48. 0 0
    49. 8. 8.
    50岁 16. 10.
    51. 32岁 20.
    52. 64 40.
    53. 256个 100
    54. 512 200
    55. 1024个 400
    56. 4095 FFF
    57. 4087 FF7
    58. 4079 FEF
    59. 4063. FDF
    60. 4031. FBF
    61. 3839. 效率
    62. 3583. DFF
    63. 3071. BFF
    64 0 0
    65 8. 8.
    66 16. 10.
    67 32岁 20.
    68 64 40.
    69 256个 100
    70 512 200
    71. 1024个 400
    72. 4095 FFF
    73. 4087 FF7
    74. 4079 FEF
    75 4063. FDF
    76. 4031. FBF
    77 3839. 效率
    78 3583. DFF
    79 3071. BFF

    示例-解开波形   ADC代码-解开波形   样本-波形   ADC代码-波形    
          0   0    
             1 8.    
          2   16.    
          3   32.    
          4 64       
          5256       
          6512       
          71024       
          84095       
          94087       
          104079       
          114063       
          124031   .    
          133839       
          143583   .    
          153071   .    
             16 0    
          17.       
          18 16.       
          19 32.       
          2064       
          2.1256万       
          2.2512万       
          231024       
          244095       
          254087       
          264079       
          274063       
          284031   .    
          293839   .    
          303583       
          313071   .    
             32 0    
          33 8.       
          34   16.    
          35   32.    
          36 64       
          3.7256万       
          3.8512万       
          391024       
          404095       
          414087       
          424079       
          434063       
          44.4031万.       
          453839       
          463583   .    
          473071   .    
             48 0    
             49 8.    
          50 16.       
          51   32.    
          52 64       
          5.3256万       
          5.4512万       
          551024       
          564095       
          574087       
          584079       
          594063       
          604031   .    
          613839       
          623583       
          633071   .    
             64 0    
             658.    
          66 16.       
          6732.       
          68 64       
          6.9256万.       
          7.0512万       
          711024       
          724095       
          734087       
          744079       
          754063       
          764031   .    
          773839   .    
          783583       
          793071   .    
             80 0    
          81.       
          82 16.       
          83 32.       
          84   64    
          8.5256万       
          8.6512万       
          87.1024万       
          884095   .    
          894087       
          904079       
          914063       
          924031   .    
          933839   .    
          943583   .    
          953071   .    
             96 0    
             978.    
             9816.    
          9932.       
          1.0064万       
          10.1256万       
          10.2512万       
          103.1024万       
          10.4409万   5    
          10.5408万   7    
          10.6407万   9    
          10.7406万   3.    
          10.8403万   1.    
          10.9383万   9.    
          11.0358万   3    
          11.1307万   1.    
             112 0    
             1138.    
          114   16.    
          115 32.       
          1.1664万       
          11.7256万   .    
          11.8512万       
          119.1024万       
          12.0409万   5    
          12.1408万   7    
          122   - 4079    
          12.3406万   3.    
          12.4403万   1.    
          12.5383万   9    
          12.6358万   3    
          12.7307万   1.    
             128 0    
          129.       
          130 16.       
          131   32.    
          132 64       
          13.3256万   .    
          13.4512万       
          13.5102万4       
          13.6409万   5    
          13.7408万   7    
          13.8407万   9    
          13.9406万   3.    
          140.4031万.       
          14.1383万   9.    
          14.2358万   3.    
          14.3307万   1.    
             144 0    
          145   8.    
          146   16.    
          147   32.    
          148 64       
          14.9256万   .    
          15.0512万       
             15.1102万4    
          15.2409万   5    
          15.3408万   7    
          15.4407万   9    
          15.5406万   3.    
          15.6403万   1.    
          15.7383万   9.    
          15.8358万   3    
          15.9307万   1    
             160 0    
             161 8.    
          162   16.    
          16.3332万   .    
          164 64       
             16.5256万.    
          16.6512万       
             16.7102万4    
          16.8409万   5    
          16.9408万   7    
          17.0407万   9    
          17.1406万   3    
          17.2403万   1.    
          17.3383万   9    
          17.4358万   3    
          17.5307万   1.    
             176 0    
          177   8.    
          178   16.    
          179 32.       
          180 64       
          18.1256万       
          182       
          18.3102万   4    
          18.4409万   5    
          18.5408万   7    
          18.6407万   9    
          18.7406万   3.    
          18.8403万   1.    
          189.3839万.       
          19.0358万   3    
             19.1307万1    
             192 0    
          193.       
          194 16.       
          195   32.    
             1.9664万    
          19.7256万   .    
          198       
             19.9102万4    
          20.0409万   5    
          20.1408万   7    
          20.2407万   9    
          203.4063万.       
          20.4403万   1    
          20.5383万   9.    
          20.6358万   3.    
          20.7307万   1    
             208 0    
          209   8.    
          210   16.    
          211 32.       
          212 64       
          213       
          214       
          21.5102万   4    
          21.6409万   5    
          21.7408万   7    
          21.8407万   9    
          21.9406万   3    
          22.0403万   1    
          22.1383万   9.    
          22.2358万   3    
          22.3307万   1.    
             224 0    
          225   8.    
          226 16.       
          227 32.       
          228 64       
          22.9256万.       
          23.0512万       
             23.1102万4    
          23.2409万   5    
          23.3408万   7    
          23.4407万   9    
          23.5406万   3    
          23.6403万   1.    
          23.7383万   9.    
          23.8358万   3.    
          23.9307万   1.    
             240 0    
          241   8.    
          242 16.       
          243   32.    
          244 64       
             24.5256万.    
          246       
          24.7102万   4    
          24.8409万   5    
          24.9408万   7    
          25.0407万   9    
          25.1406万   3.    
          25.2403万   1.    
          25.3383万   9    
          25.4358万   3.    
          25.5307万   1    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    我测试了斜坡模式,我可以确认我遇到了相同的JESD数据损坏问题。

    谢谢,Bing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    我当前正在ADC12J4000上使用4GHz设备,并且处于旁路模式。 在TSW14J56EVM上,为JESD时钟配置PLL时,是否应将“参考时钟频率”(突出显示)设置为400MHz?

    谢谢,Bing  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bing

    在DDC旁路模式下,4 GHz时钟速率时,信道速率为8 Gbit/秒

    我们将FPGA时钟频率配置为LineRate/40,在这种情况下为200 MHz。

    如果您需要其他信息,请告诉我。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    我将FPGA时钟配置为200MHz (输出时钟1)。  我指的是输入电压或"参考时钟频率"

    我的问题是从阅读您的回答中得出的: https://e2e.ti.com/support/data_converters/high_speed_data_converters/f/68/t/50.6503万。 

    "在4 GHz时钟时,信道速率为8 Gbit/秒 因此,FPGA的时钟应如下所示:

    GT REFCLK = 8000 / 20 = 400 MHz

    内核时钟=8000/40=200 MHz"

    我知道这是Xilinx主板,但是在Arria V GZ中配置PLL IP核心时,GT REFCLK是否与"参考时钟频率"相同?

    再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bing

    上面提到的另一个线程特定于Xilinx JESD204B收发器要求。 在Xilinx平台中,需要2个单独的时钟,一个用于FPGA结构,另一个用于PLL参考时钟。

    对于TSW14J56 (Altera)外壳,FPGA的两个部分使用相同的频率时钟。 对于LineRate >=3100 Mbit/sec,我们将在LineRate/40发送一个时钟。
     对于LineRate <3100 Mbit/sec,我们将在LineRate/10发送时钟。

    此致,

    Jim B