This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC1128EVM:DDC1128EVM原始输出代码至电流

Guru**** 1828310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/564845/ddc1128evm-ddc1128evm-raw-output-code-to-current

部件号:DDC1128EVM
主题中讨论的其他部件:DDC1128,REF3040

尊敬的先生/女士:

目前,我们正在使用DDC1128EVM评估板评估DDC1128电流输入模数转换器。 我想将原始输出代码转换为A (NA,uA等)的电流。 我不知道如何计算这个。

这是我尝试计算它的方式:

  1. 根据数据表中的表7,满刻度100 % 等于150pC。
  2. 100 % 等于0xFFFFF (十进制104.8575万)
  3. 150pC / 104.8575万 = 0.0143万0001435.1284万 PC/步
  4. 使用PC软件采集数据,这为我提供了一个原始值,例如十进制4011
  5. 011 x 0.0143万0001435.1284万 = 0,57台PC,而PC软件显示为001220台PC。 我做错了什么?

参考电压是否会影响库仑的值? 我正在使用板载参考(REF3040,4.096V)。

使用Coulombs和Tint (积分时间)中的值,可以计算电流(安培)。

简而言之:将原始值转换为安培的公式是什么?

提前非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sjors,

    串行输出数据以偏移二进制代码提供。 输出中包含一个偏移,以允许轻微负输入(例如,
    板泄漏)。 此偏移量约为正满刻度的0.4 %。 代码中的偏移值对应4096 (十进制)。

    电荷为(ADC输出代码-偏移)* 0.0.0096万 % * FS电荷
    输入电流将是总积分时间内的电荷。

    例如:假设FS Charge = 150pC,Total integration time = 500 us,ADC输出代码= 7.5万。
    集成充电=(7.5万 - 4096)* 0.0.0096万 % * 150pC = 10.2 PC
    输入电流= 10.2pC / 500 us = 20.42 NA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Praveen:

    感谢您的快速回复和清晰解释。 现在,我可以将原始值从导出的csv文件转换为可用格式。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pavreen,

    另一个问题。 我们正在开发一种将电流应用于EVM板的接口板。 我们仅使用了一些输入。 我们应该如何处理未使用的输入? 我们是允许它浮动还是必须将它短接至GND? 如果需要对地短路,是否需要电阻器?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sjors,

    使用未使用的输入,您可以将其保持打开(浮动)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后,我们会让它们浮动,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Praveen:

    我无法使EVM板以最高的采样率工作。 分析数据时,实际采样频率似乎为设定频率/2。 请告诉我如何将EVM软件配置为使用6.25kHz采样率。 请参阅随附的文件,了解我当前正在使用的设置。

    我期待着快速回复。

    谢谢!