主题中讨论的其他部件:DDC1128,REF3040
尊敬的先生/女士:
目前,我们正在使用DDC1128EVM评估板评估DDC1128电流输入模数转换器。 我想将原始输出代码转换为A (NA,uA等)的电流。 我不知道如何计算这个。
这是我尝试计算它的方式:
- 根据数据表中的表7,满刻度100 % 等于150pC。
- 100 % 等于0xFFFFF (十进制104.8575万)
- 150pC / 104.8575万 = 0.0143万0001435.1284万 PC/步
- 使用PC软件采集数据,这为我提供了一个原始值,例如十进制4011
- 011 x 0.0143万0001435.1284万 = 0,57台PC,而PC软件显示为001220台PC。 我做错了什么?
参考电压是否会影响库仑的值? 我正在使用板载参考(REF3040,4.096V)。
使用Coulombs和Tint (积分时间)中的值,可以计算电流(安培)。
简而言之:将原始值转换为安培的公式是什么?
提前非常感谢!