This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1304L05:FPGA中的sinc3过滤器实现

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1304L05, AMC1304L25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/568901/amc1304l05-sinc3-filter-implementation-in-fpga

部件号:AMC1304L05
主题中讨论的其他部件: AMC1304L25

为了获得来自ADC的数据,我们需要实施Sinc3过滤器。  

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//公司:
//工程师:
////
创建日期:15:37:12 2016年26月10日
//设计名称:
//模块名称:sinc3_Verilog
//项目名称:
//目标设备:
//工具版本:
//描述:
////
依赖项:
////
修订版:
//修订0.01 版://创建的文件
//附加注释:////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


模块dec256sinc24b
(
	输入mclk1,/*用于clk filter */
	输入重置,/*用于重置filter */
	输入mdata1,/*要过滤的输入数据
*/
	输出reg [15:0]数据,/*过滤输出
*/
	输出reg data_en,
	输入[15:0] dec_rate
);


/*在正凝边缘上读取数据*/
	reg [36:0] ip_data1;
	reg [36:0] acc1;
	reg [36:0] acc2;
	reg [36:0] acc3;
	reg [36:0] acc3_d2;
	REG [36:0] diff1;
	reg [36:0] diff2;
	reg [36:0] diff3;
	reg [36:0] diff1_d;
	reg [36:0] diff2_d;
	reg [15:0] word_count;
	reg word_clk;
	reg enable;
/*执行sinc操作*/
always @(mdata1)
	if (mdata1=0) ip_data1=0
		<=37 'd


	
		


d0;/*将0更改为-1用于twos补码*/ else ip_data1 <=37 'd1;/*累 加器(R)以积分器的速度累加。
Z =一个样本延迟MCLKOUT =调制器
转换位速率*/
始终@(negedge mclk1,POSedge reset)
	
	如果(重置)
		开始/*
重置时初始化ACC寄存器
*/
		ACC1 <= 37 'd 0;
		ACC2 <= 37 'd 0;
		ACC3 <= 37 'd 0;
		否则
	
		开始
/*执行累积过程*/
		+ ACC1 <= ACC1
		ACC2 <= ACC2 + ACC1;
		ACC3 <= ACC3 + ACC2;
		结束
	
/*抽取阶段(MCLKOUT/WORD_CLK)*/
始终@(POSedge mclk1,POSegge reset)
	Begin
	if (reset)
		word_count <= 16;
	否则
		,如果(
		word_count == dec_rate -1)
			word + word 0;
		
			
		End
	

Always @( POSedge mclk1, POSedge reset )
BEGIN
	IF ( RESET )
		WORD_clk <=1'b0;
	ELSE
		BEGIN
		IF ( WORD_COUNT == dec_RATE/2-1 )
			WORD_clk <= 1'b1;
		ELSE IF ( WORD_dec_RATE -1)
			WORD_clk <= 1'b0;
		End
	

/*区分因素(包括小数
阶段)
以
较低的速度执行区分阶段(FIR)。
Z =一个样本延迟WORD_CLK =输出字
速率*/

始终@(POSedge word_clk,POSedge reset)
BEGIN
	IF (RESET)
		BEGIN
		ACC3_D2 <= 37 'd 0;
		diff1_d <= 37 diffd
		
		
		37;diff2_d <= 37 'd 0;1 <= 37 'd 0;diff2 <='d 0;
		diff3 <= 37 'd 0;
		end
	else
		begin
		diff1 <= ACC3 - ACC3_D2;
		diff2 <= diff1 - diff1_d;
		diff3 <= diff2 - diff2_d;
		acc3_d2 <= acc3;
		diff1_d <= diff1;
		diff2_d <= diff2;
		END
	END

/*将sinc输出时钟转换为输出
寄存器
WORD_CLK =输出字速率*/
始终@( POSedge word_clk )
开始
	大小写( dec_rate )16'd32:begin
		
			data <=(diff3[15:0]== 16'h8000)? 16'hFFFF :{diff3[14:0], 1'b0};
		end
		16'd 64: begin
			data <=(diff3[18:2]== 17'h1万)? 16'hFFFF : diff3[17:2];
		end
		128'd 16:begin
			data <=(df53[21:5]== 17'h1万)? 16'hFFFF : diff3[20:5];
		end
		16'd 256:begin
			data <=(ddiff3[24:8]== 17'h1万). 16'hFFFF : diff3[23:8];
		end
		16'd:begin
			data <=(diff3[27:11]== 17'h1万)? 16'hFFFF : diff3[26:11];
		end
		16'd:begin
			data <=(diff3[30:14]== 17'h1万)? 16'hFFFF:diff3[29:14];
		end
		16'd:begin
			data <=(df53[33:17]== 17'h1万)? 16'hFFFF : diff3[32:17];
		end
		16'd:begin
			data <=(df53[36:20]== 17'h1万)? 16'hFFFF : diff3[35:20];
		END
		DEFAULT:BEGIN
			DATA <=(diff3[24:8]== 17'h1万)? 16'hFFFF : diff3[23:8];
		终端
	机箱
结束

/*同步数据输出*/
始终@( POSedge mclk1, POSedge reset )
	BEGIN
		IF ( reset )
			BEGIN
			DATA_EN <=1'b0;
			启用<= 1'b1;
			END
		ELSE
			BEGIN IF
			((word_count = dec_RATE/2-1)&&B1'en;
				<= b0;
				
				
				END
			ELSE IF ((word_count == dec_rate -1)&&~enable )
				BEGIN
				DATA_en <= 1'b0;
				enable <= 1'b1;
				end
			else
				data_en <= 1'b0;
		end
	end
	
end endmodule 

在实施过滤器后,我们应该会看到一个带有一些噪音的信号。 我们只会听到任何输入信号的噪音。 FPGA中是否有要实施的示例代码?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bruno:

    欢迎参加e2e论坛!  您能否提供有关硬件设置的一些详细信息?  您正在使用什么FPGA?  LVDS接口如何设置?  您是否有可以分享的示意图?  这里有一个VHDL档案,您可能会发现它很有用:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,您好!

    我正在为M05和M25使用Evaulation Board AMC1304xx5EVM。 这意味着ADC具有直接连接到Spartan 6 FPGA的CMOS接口。 FPGA提供20MHz时钟信号并从ADC接收比特流。 电源使用5伏电压连接到J1。 隔离侧的电源由评估板中提供的变压器内部产生。 输入信号为50mVpp Sinus@1KHz。  

    我将查看参考设计,

    谢谢,

    Bruno Pierucci

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从ADC获取数据仍然存在问题。 使用示波器测量数据引脚时,我得到一个1和零序列,但当我接近饱和电压(AMC1304L05为+50mV)时,我仍然看到一和零的类似序列。 当我接近饱和电压时,我预计信号中存在的数字会线性增加。 当我使用sinc3解码数据流时,我只能看到噪声。 如果我输入50mV方形信号,则噪声与输入信号一样大。 主板是否有问题? 我在 不同的评估板上使用AMC1304L25获得了类似的测量结果。