请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PGA411-Q1 德拉斯,
我在PGA411上遇到了一些问题,请帮助提供一些建议。
问题1:升压的波纹太大。
我们将6.5V提高到12V,为VEXT供电。 输入6.5V的纹波小于100mV,而输出纹波大约为650mV。
输入纹波:
输出纹波:
问题2:励磁机-放大器的输出失真。
如下图所示,每个周期的红圈中有两个峰。 而且波的正弦度不好。
OE1波:
OE波(差分波)
问题3:故障针脚在没有解析器的情况下会变高。 DEW_STAT4的SFAULT为1,而另一位为0。 因此我无法获取故障类型。