This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA411-Q1:PGA411的问题

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/568756/pga411-q1-issues-with-pga411

部件号:PGA411-Q1

德拉斯,

我在PGA411上遇到了一些问题,请帮助提供一些建议。

问题1:升压的波纹太大。

我们将6.5V提高到12V,为VEXT供电。 输入6.5V的纹波小于100mV,而输出纹波大约为650mV。

输入纹波:

输出纹波:

问题2:励磁机-放大器的输出失真。

如下图所示,每个周期的红圈中有两个峰。 而且波的正弦度不好。

OE1波:

OE波(差分波)

问题3:故障针脚在没有解析器的情况下会变高。  DEW_STAT4的SFAULT为1,而另一位为0。 因此我无法获取故障类型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已指定相应的应用工程师进行响应。 感谢您的耐心等待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luffy,

    我对您的测试设置有几个问题:

    1.您是否在这些测试中使用未经修改的EVM? 如果不是,您的升压电路是什么样子(电感器和电容器值)
    2.你给解析器使用什么载荷? 您正在驱动多少输出电流?

    问题1:一旦我听到有关设置的更多详细信息,我将解决此问题。

    问题2:在电源导轨和OE信号正峰之间似乎没有足够的空间。 尝试增加增压电压,部分失真应会消除。 如果负载较高,变形也会更严重,因此我想知道您使用的是什么负载。 此外,我还可以看到OE波形中来自增强的波纹,因此,一旦我们减少波纹,波形应该看起来更干净。

    问题3:您是否说在断开处理问题的人员时,故障针脚会变高? 这是预期的行为,但您应该能够看到故障状态位设置。 请注意,读取时故障状态位是明确的,因此如果您多次读取它们,您将看到您遇到的行为(仅设置了SFAULT位)。

    谢谢!

    -Clancy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Clancy:
    我是Luffy的同事。
    关于问题,
    1.我们正在使用自己的演示板进行测试,我们根据TIDA-0.0796万参考设计设计该板。
    升压电路具有一个47uH/2.5A电感器和两个4.7uF/25V/X7R陶瓷电容器以及一个0.1uF/50V/X7R陶瓷电容器。
    我们正在使用的解析器参数如下所示:
    励磁机电压:7Vrms (但我们正在4Vrms模式下使用,以降低电流和温度上升)
    励磁机频率:10kHz
    输入阻抗:64±10欧姆(这由制造商提供,实际电流小于140mA,因为我们将DEP_OVUV1寄存器的EXTILMTH_L1_2和EXTILMTH_H1_2设置为140mA和150mA,不会发生故障)

    谢谢
    -Howard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    霍华德

    -当您更改为4VRMS模式时,OEx信号是否仍失真? 在7VRMS模式下,12伏增压电压可能过低,这会导致一些失真。
    -像TI设计一样,您是否具有GND和VSW引脚之间二极管的封装? 添加此二极管有时有助于解决此类问题,因此如果可能,请尝试添加此二极管。

    谢谢!

    -Clancy