您好,
我使用 ADC32RF45。 我尝试用它的IBIS AMI Model来模拟JESD。
顺便说一下,Datasheet (Real)和ADC32RF45 AMI Model TX中的强调设置是不同的。
在TX AMI模型中,我可以将强调值设置为0到6。 在ADC32RF45_AMI_USERS_guide.pdf的第7页中,有一个说明,即较高的值具有较高的重点。
但在数据表的表68 (91页)中,重点设置为0 (0dB)到63 (-11.5dB)。
如何将AMI模型中的重点与实际数据表相匹配?
谢谢你。
东湖