This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:Datasheet (Real)和ADC32RF45 AMI Model TX中的强调设置不同。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/566258/adc32rf45-the-settings-of-emphasis-in-datasheet-real-and-adc32rf45-ami-model-tx-are-different

部件号:ADC32RF45

您好,

我使用 ADC32RF45。 我尝试用它的IBIS AMI Model来模拟JESD。

顺便说一下,Datasheet (Real)和ADC32RF45 AMI Model TX中的强调设置是不同的。

在TX AMI模型中,我可以将强调值设置为0到6。 在ADC32RF45_AMI_USERS_guide.pdf的第7页中,有一个说明,即较高的值具有较高的重点。

但在数据表的表68 (91页)中,重点设置为0 (0dB)到63 (-11.5dB)。

如何将AMI模型中的重点与实际数据表相匹配?

谢谢你。

东湖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我已经向设计团队询问了这方面的问题,并将跟进我的发现。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    有关数据表,请参阅adc32rf45.pdf SBAS747C-2016年5月- 2016年12月修订版。

    如果我应该看到另一个用于设置JESD TX强调的文档,请让我知道文档和页面的名称。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    我能知道何时从设计团队那里得到您的回复吗?

    或者,我可以获取他的电子邮件地址还是让他加入此对话?

    此致,

    东湖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我刚刚听说设计团队已经开始研究这一问题,他们预计下周星期二会回复我。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    来自设计团队:

    以下是映射:

    型号中的去重设置=寄存器位SEL EMP lane x <5:0>

    0 = 0万

    1=0.0001万

    2=0.0011万

    3=000

    4=0.1111万

    5=011

    6=111

     

    数据表具有用于取消强调设置  的6位寄存器字段,其中列出了7种取消强调的数量,以及每个取消强调的值写入寄存器字段。

    从数据表中,将十进制更改为二进制:

    这些位选择JESD输出发射器的去重量。 以dB为单位的去重值是以信号转换后的峰值与一位周期内电压的固定值之间的比率测量的。

    0万 = 0 dB

    0.0001万 =–1 dB

    0.0011万 =–2 dB

    0.0111万 =–4.1 dB

    0.1111万 =–6.2 dB

    1.1111万 =–8.2 dB

    11.1111万 =–11.5 dB

    因此,从这7个设置到模型中值的映射是:

    0 = 0万

    1=0.0001万

    2=0.0011万

    3=000

    4=0.1111万

    5=011

    6=111

    此致,

    Richard P.

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我了解在adc32rf45数据表的表68中,0/1/3/7/15/31/63值用于寄存器设置,4.1 8.2 /-11.5dB按顺序与0~6 6.2 设置值匹配。

    非常感谢。

    此致,

    东湖。