请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好,
我在设计的夹具上有一个情况,我在为生产车间设计的夹具中有一个燃烧情况。 我面临的问题是,如果/当我们停电时,固定装置会自动重新启动。 我正在寻找某种类型的开关,它可以处理建筑公用事业的线路,从而防止电源被重新应用到固定装置上。 我需要交换机手动恢复电源,而不是自动恢复。 是否有一个可以插入115VAC线路的外接开关,以防止发生这种情况?
提前感谢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我在设计的夹具上有一个情况,我在为生产车间设计的夹具中有一个燃烧情况。 我面临的问题是,如果/当我们停电时,固定装置会自动重新启动。 我正在寻找某种类型的开关,它可以处理建筑公用事业的线路,从而防止电源被重新应用到固定装置上。 我需要交换机手动恢复电源,而不是自动恢复。 是否有一个可以插入115VAC线路的外接开关,以防止发生这种情况?
提前感谢?