This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 断电/电源恢复手动开关

Guru**** 2587615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/570493/power-loss-power-restore-manual-switch

您好,

我在设计的夹具上有一个情况,我在为生产车间设计的夹具中有一个燃烧情况。 我面临的问题是,如果/当我们停电时,固定装置会自动重新启动。 我正在寻找某种类型的开关,它可以处理建筑公用事业的线路,从而防止电源被重新应用到固定装置上。 我需要交换机手动恢复电源,而不是自动恢复。 是否有一个可以插入115VAC线路的外接开关,以防止发生这种情况?

提前感谢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    6月

    TI的开关和多路复用器通常用于隔离和路由模拟和数字信号。 这些类型的设备是微型半导体设备(2 mm),只能打开和关闭0.5 A的电流。 听起来,您正在寻找一款功能更强大的设备,它可以打开和关闭更多电流。 我将把此线程移到负载开关论坛,看看它们是否有一个可以满足您需求的设备。 如果他们没有任何东西,我会看看一些继电器或机械开关,它们可以处理比这些微型半导体器件更多的电流。

    谢谢!
    亚当
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,June,

    您尝试切换的电压和电流是多少?

    谢谢!

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在尝试恢复固定装置的电源。 115VAC和10A时。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,June,

    我们没有任何可为您执行此电压切换的集成电源开关。 我将把你们转到另一个论坛,看看另一个小组是否有解决方案。

    谢谢!

    Alek Kaknevicius