This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5560:选择正确的ADC

Guru**** 2930100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/570644/ads5560-select-a-correct-adc

部件号:ADS5560
线程中讨论的其他部件:TMS320F2.8377万S

我 正在使用 TMS320F2.8377万S进行测试,但它的片上ADC不能满足要求,例如更高频率的SNR。

输入信号:

正弦波

频率10 MHz

振幅1 V

分辨率要求16位

单端输入

在ADS5560数据表中,没有单端输入的描述。 ADC是否适用于此应用? 是否有其他ADC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    ADS5560不支持模拟输入的单端输入。  我们的高速数据转换器通常设计用于指定共模电压周围的全差动输入。  

    如果输入信号的带宽要求不包括直流带宽, 然后我们通常会将输入信号与变压器进行交流耦合,这样在变压器之后,信号可以重新偏置为所需的共模电压,并且变压器还会执行单端到差分转换。  这是我们的大多数EVM上用于数据转换器的标准接口。  如果输入带宽确实需要低至直流的信号,则变压器耦合将不适用,使用放大器设备的信号调节电路通常用于单端到差动转换和信号重调。  

    此致,

    Richard P.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持。 我会检查精密ADC是否有更简单的产品。