Other Parts Discussed in Thread: ADS5560
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS5560 线程中讨论的其他部件:TMS320F2.8377万S,
我 正在使用 TMS320F2.8377万S进行测试,但它的片上ADC不能满足要求,例如更高频率的SNR。
输入信号:
正弦波
频率10 MHz
振幅1 V
分辨率要求16位
单端输入
在ADS5560数据表中,没有单端输入的描述。 ADC是否适用于此应用? 是否有其他ADC?