This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:请帮助比较部件ADS1299与ADS 1292

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1292, ADS1299-4, ADS1294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/570579/ads1299-please-help-to-compare-parts-ads1299-vs-ads-1292

部件号:ADS1299
在“线程”中讨论的其他部件: ADS1292,ADS1294

您好朋友!

我正在考虑构建一个电池供电的1至4通道(尚不确定有多少通道) EEG设备,现在选择正确的ADS有点困难。 请大家解释一下,ADS1299或ADS1292是否更适合此类任务,因为我感觉有点失落。 ADS1299在其数据表中指出,它针对EEG,而ADS1292则没有这样说,它只说ECG。 如果有人能解释它们之间的区别,这会使ADS1299更适合EEG吗?

我衷心感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Stanislav,

    很棒的问题! 您需要关注的关键规格是输入参考噪音。 数据转换器将产生噪音,噪音需要小于信号才能进行测量。 一般来说,EEG信号可能小到10uVp,这需要非常精确的ADC。 ADS1299的目标是EEG,因为它的输入参考噪声级别比我们的其它一些生物电位ADC小。 要直接比较2芯片,您可以查看ADS1292数据表中的表1-8和ADS1299数据表中的表1-4。

    ADS1299系列的最低通道数版本是ADS1299-4。 ADS1292最多只能连接2个通道,但我建议您也查看ADS1294,它与ADS1292类似,但性能更好,信道数也更高。

    另一种策略是在使用低噪声放大器的ADC输入之前创建增益级。 这样,信号在转换之前会进一步放大到ADC噪声级别以上。 放大器的噪声级别必须小于ADC噪声级别,这样才能实际使用。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你Brian!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否正确地理解了,只要快速跟进一下,ADS1299的功耗就会比1292大得多(尚未查看过1294)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stanislav

    正确。 ADS1299需要消耗更多功率才能获得更低的噪声。 这是与这些类型的应用程序的基本平衡:-)

    Brian