This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC1175-50:ADC1175-50CIMTX/NOPB,具有3.3V数字接口

Guru**** 1959305 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC1175-50, ADC1175, SN74LVC8T245, ADC1173
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/567123/adc1175-50-adc1175-50cimtx-nopb-with-3-3v-digital-interface

部件号:ADC1175-50
主题中讨论的其他部件: ADC1175SN74LVC8T245ADC1173

 

尊敬的技术支持团队:

 

我有关于ADC1175-50CIMTX/NOPB的问题。

 

我想使用具有FPGA的3.3V数字接口。

数据表第17页显示如下。

 

1)

是否可以在DVDD 11引脚提供3.3V电压的情况下使用3.3V数字接口?

例如,

 

DVDD 11引脚:3.3V

DVDD 13引脚:5V

 

2)

如果可以使用3.3V接口,您是否提供了具有3.3V电压的VOH/VOL/VIH/VIL规格?

数据表仅显示5V电源。

 

3)

引脚11的电位不得超过引脚13电位0.5伏。

以下电源顺序是否正确?

 

通电5V (13针)3.3V (11针)

关闭电源:3.3V (11针)5V (13针)

 

4)

数据表第2页"结构图"显示了用于ADC输出驱动器的DVDD 11引脚电源。

但下面的描述说:"引脚13仅用于为ADC输出驱动器提供电源"

哪一项是正确的?

 

----------------

针脚11和13都标记为DVDD。 引脚11是ADC数字内核的供应点,其中引脚13是

仅用于为ADC输出驱动器提供电源。 因此,引脚11可能连接到电压源

这低于AVDD和DVDD使用的+5V电压,以便于连接到低压设备。 引脚11不应

超过针脚13电位0.5伏以上。

----------------

 

此致,

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,TTD

    ADC1175-50数据表引脚描述表指出引脚11和引脚13都是DVDD引脚,应处于相同的电压。 。

    较慢的ADC1175 (20MSPS最大采样速率)确实允许引脚11上的电压较低,我相信在开发较高速度的器件时,ADC1175-50数据表中错误地保留了其中一些措辞。 要在50 MHz时钟速率下实现所需的器件性能,-50器件的输出驱动器必须以与其它数字部分相同的+5V电平提供。

    如果您需要将ADC输出数据总线连接到3.3V FPGA插槽,我建议使用电平转换器件(如SN74LVC8T245)来执行从5V到3.3V逻辑电平的电压转换。 这样做还有助于将ADC CMOS数据输出驱动器上的电容负载降至最低。

    我希望这会有帮助。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim B:

    感谢您的回复。

    ADC1175数据表显示了与ADC1175-50相同的描述,
    但在工作额定值上,电源电压(AVDD,DVDD)的范围是+4.75V至+5.25V。
    使用3.3V DVDD (11引脚)是否真的可以?

    我猜ADC1173可以使用DVDD 3.3V,因为电源电压(AVDD,DVDD)的范围是+2.7V到+3.6V。
    它是15MSPS AD转换器,下面的描述相同。

    ADC1173第20页
    --------
    针脚11和13都标记为DVDD。 引脚11是ADC数字内核的供应点,其中引脚13是
    仅用于为ADC输出驱动器提供电源。 因此,引脚11可能连接到电压源
    这低于AVDD和DVDD使用的+5V电压,以便于连接到低压设备。 引脚11不应
    超过针脚13电位0.5伏以上。 请注意,对于较低的针脚11电压,TOD将增加。

    此致,
    TTD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim B:

    是否可以将ADC1175-50的CLK和PD与FPGA 3.3V接口直接连接(无电平转换器)?
    VIH为2.0V,因此看起来是可行的。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,TTD

    只要该插槽的最小输出电压>=2.0V,这2个输入就可以接受来自3.3V FPGA插槽的信号。

    对于CLK,如果RMS抖动大于约25ps,ADC的性能将受到影响。 如果来自FPGA的CLK信号的抖动程度超过此值,我建议添加专用时钟振荡器。 如果您不确定是否需要此选项,您可以将此选项作为装配体选项包括在内。

    此致,

    Jim B

x 出现错误。请重试或与管理员联系。