您好,
这是来自TI韩国汽车团队的Ian。
您能否介绍如何将ADS1120-Q1用作单端输入? 分辨率或采样率是否与差分输入不同?
此致,
Ian Lee
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
这是来自TI韩国汽车团队的Ian。
您能否介绍如何将ADS1120-Q1用作单端输入? 分辨率或采样率是否与差分输入不同?
此致,
Ian Lee
您好,Ian:
使用ADS1120-Q1进行的所有测量都是差分测量,因此使用单端测量时,您只能使用全刻度量程的1/2 (仅限于正全刻度),因此分辨率将下降到15位。
使用单极电源进行单端测量时,必须禁用PGA (在PGA旁路模式下操作),以便输入处于ADC的正确共模输入范围内。
输入连接可以通过两种方式之一完成。 一种方法是将AGND连接到其中一个模拟输入,并将传感器连接到其余三个输入中的一个(通过MUX连接从传感器输入到AGND输入,最多可提供三个测量输入) 或者,您可以使用AVSS的内部MUX连接(使用单极电源时为AGND),该连接允许四个测量输入通道。 直观显示这一点的最佳方法是查看数据表中的结构图,以了解MUX连接的可能性和PGA旁路开关。
此致,
Bob B
您好,Ian:
我对延迟回复表示歉意。 输入引用或输出引用,这就是问题。 转换器将根据电压参考值和应用的增益输出代码。 增益为1时,1个代码的值直接与引用的+/-值本身相关。 如果应用了增益,则全刻度输入 范围将从+/-参考电压减去+/-参考电压再除以增益。
例如,如果参考电压等于2.048V,则满刻度范围(可应用的可测量电压)为+/-2.048V。 一个代码的值为62.5uV。 如果使用了128增益,则可测量电压将降至+/- 2.048V/128或+/- 16mV。 如果对输入应用16mV,您将看到全刻度,因为输入等于转换器的当前全刻度可测量范围。 在 这种情况下,一个代码的值将更改为488nV。
例如,如果我们将15mV应用于模拟输入,我们将看到与增益相关的两个不同的返回代码值。 如果增益为1,我们将看到240个代码。 如果增益为128,我们将看到返回的代码3.0737万。 因此,您需要考虑系统,而不仅仅是放大器。 PGA放大器确实增加了输入电压。 最大 可测量电压与参考电压相比也是正确的。 但是,ADC本身并不知道您应用了增益,因此在计算中必须考虑到这一点。
此致,
Bob B