This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120-Q1:ADS1120-Q1单端输入设置

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1120-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/567961/ads1120-q1-ads1120-q1-single-ended-input-setting

部件号:ADS1120-Q1

您好,

这是来自TI韩国汽车团队的Ian。

您能否介绍如何将ADS1120-Q1用作单端输入? 分辨率或采样率是否与差分输入不同?  

此致,

Ian Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ian:

    使用ADS1120-Q1进行的所有测量都是差分测量,因此使用单端测量时,您只能使用全刻度量程的1/2 (仅限于正全刻度),因此分辨率将下降到15位。

    使用单极电源进行单端测量时,必须禁用PGA (在PGA旁路模式下操作),以便输入处于ADC的正确共模输入范围内。

    输入连接可以通过两种方式之一完成。  一种方法是将AGND连接到其中一个模拟输入,并将传感器连接到其余三个输入中的一个(通过MUX连接从传感器输入到AGND输入,最多可提供三个测量输入) 或者,您可以使用AVSS的内部MUX连接(使用单极电源时为AGND),该连接允许四个测量输入通道。  直观显示这一点的最佳方法是查看数据表中的结构图,以了解MUX连接的可能性和PGA旁路开关。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好!

    感谢您的回复。
    在数据表第33页中,1 LSB =(2x Vref/增益)/2^16 = FS/2^15。在这种公式中,我想知道为什么Vref被增益除。引脚处的电压输入乘以增益,因此最大输出(ADC的电压输入)将围绕Vref,对吗? 如果我误解了,请更正我。 谢谢。

    伊恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ian:

    我对延迟回复表示歉意。  输入引用或输出引用,这就是问题。  转换器将根据电压参考值和应用的增益输出代码。  增益为1时,1个代码的值直接与引用的+/-值本身相关。  如果应用了增益,则全刻度输入 范围将从+/-参考电压减去+/-参考电压再除以增益。

    例如,如果参考电压等于2.048V,则满刻度范围(可应用的可测量电压)为+/-2.048V。  一个代码的值为62.5uV。  如果使用了128增益,则可测量电压将降至+/- 2.048V/128或+/- 16mV。  如果对输入应用16mV,您将看到全刻度,因为输入等于转换器的当前全刻度可测量范围。  在 这种情况下,一个代码的值将更改为488nV。

    例如,如果我们将15mV应用于模拟输入,我们将看到与增益相关的两个不同的返回代码值。  如果增益为1,我们将看到240个代码。  如果增益为128,我们将看到返回的代码3.0737万。  因此,您需要考虑系统,而不仅仅是放大器。  PGA放大器确实增加了输入电压。  最大 可测量电压与参考电压相比也是正确的。  但是,ADC本身并不知道您应用了增益,因此在计算中必须考虑到这一点。

    此致,

    Bob B