Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS131A04EVM 在“线程:ADS131A04”中讨论的其他部件
你(们)好
我正在尝试使用ADS131A04 EVM设置应用程序。 我安装了Delta sigma ADC评估软件(部件的器件包),验证驱动程序是否安装正确,然后尝试连接EVM。 我没有在用户指南中提到的启动屏幕上获取注册图。 我收到错误-无法识别设备ADS131A04 (附带屏幕截图),然后显示消息Hardware Connected Ready (硬件已连接就绪)。 (屏幕截图已附加)。

但是,如果以管理员身份打开注册表,则GUI会检测并显示注册表映射。
如何允许非管理员用户打开和使用GUI?
谢谢
Rakhi