This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04EVM:无法识别器件ADS131A04

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/568460/ads131a04evm-unable-to-identify-device-ads131a04

部件号:ADS131A04EVM
在“线程:ADS131A04”中讨论的其他部件

你(们)好

我正在尝试使用ADS131A04 EVM设置应用程序。 我安装了Delta sigma ADC评估软件(部件的器件包),验证驱动程序是否安装正确,然后尝试连接EVM。 我没有在用户指南中提到的启动屏幕上获取注册图。 我收到错误-无法识别设备ADS131A04 (附带屏幕截图),然后显示消息Hardware Connected Ready (硬件已连接就绪)。 (屏幕截图已附加)。

 

但是,如果以管理员身份打开注册表,则GUI会检测并显示注册表映射。

如何允许非管理员用户打开和使用GUI?

 

谢谢

Rakhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rakhi,

    您是否介意将文件"...\DSEvalSW\Logs"发送给我以查看软件的确切情况?

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian

    我们发现设备软件包是以某种方式安装的, 并且只能 由管理员访问。 (C:\Users\administrator\Documents\Devices)。 已从该处卸载并在我的登录下安装。 现在我可以使用EVM了。 但现在的问题是,当其他用户登录实验室测试PC时,它只能由我使用,而不能由他们使用。 如何解决此问题?

    谢谢

    Rakhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rakhi,

    是否有一个所有用户都具有写入和读取权限的"公共"目录? 这是我们第一次处理这个问题,所以我不确定是否有解决方案。 我还将与这里的同事协商。

    此致,
    Brian Pisani