Other Parts Discussed in Thread: ADS1281, OPA1632
主题中讨论的其他部件: OPA1632
您好,
我正在使用三角形波信号测试ADS1281。 我的问题是,转换后的数据显示出一种奇怪的失真,接近零。 我将示波器探头连接到ADC的两个输入端,并且我看到了正常的三角形波,没有失真。 采样过程持续时间不到1 us,所以我知道我在示波器上看到的并不是ADC在实际中测量的结果。 我的猜测是,抗锯齿滤波器由于其高共模阻抗而导致此问题,但我不知道如何解决。
您可以在下面找到:
1.示波器的屏幕截图(黄色=负极ADC输入2mV/div;蓝色=正极ADC输入2mV/div;粉红色=正极和负值1mV/div之间的差值);
2.显示已转换数据的图片
3.抗锯齿滤波器的示意图,显示测试设置的一些详细信息。
我的下一步是对另一个带有主动抗alising过滤器的电路板重复相同的测试。 如果有人能帮助解决上述被动过滤器外壳,我将不胜感激。
此致,Gioacchino