请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS131A02 在“线程: ADS131A04”中讨论的其他部件
我使用ADS131A02。
我的问题是:将设备配置为所需并准备好使用后,无法启用ADC信道。 设备响应不符合预期。
带有CRC校验和的数据流似乎正常。
此流的答案如下所示:
它不响应"0x2F 0x0F",并且未建立校验和。
执行此命令后,我无法读取或写入任何寄存器。 如果我只是发送NULL命令来读取STAT_1寄存器,我会收到回答“0x22 0x21 0x00 0x00 0x00”。 这意味着,的错误
出现CRC校验和。 但我是以正确的方式传播的。
配置:
内部参考
SPI CLK AS ICLK (3MHz)
CRC已启用
电路:
电源(模拟和数字) 3V
使用内部参考电压(2.442V)
感谢您的帮助!