This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A02:ADS131A02无法启用ADC信道

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A02, ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/568351/ads131a02-ads131a02-can-not-enable-adc-channels

部件号:ADS131A02
在“线程: ADS131A04”中讨论的其他部件

我使用ADS131A02。

我的问题是:将设备配置为所需并准备好使用后,无法启用ADC信道。 设备响应不符合预期。

带有CRC校验和的数据流似乎正常。

此流的答案如下所示:

它不响应"0x2F 0x0F",并且未建立校验和。

执行此命令后,我无法读取或写入任何寄存器。 如果我只是发送NULL命令来读取STAT_1寄存器,我会收到回答“0x22 0x21 0x00 0x00 0x00”。 这意味着,的错误

出现CRC校验和。 但我是以正确的方式传播的。

配置:

内部参考

SPI CLK AS ICLK (3MHz)

CRC已启用

电路:

电源(模拟和数字) 3V

使用内部参考电压(2.442V)

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Raphael,

    如果ADS131A04处于动态帧大小模式,则在启用ADC后,您需要在每次交换时移出2个转换数据通道。 我的假设是,您启用了设备,但您下一次交互时,您没有发送足够的SCLK以移出所有数据和CRC,因此设备生成错误。

    此致,
    Brian Pisani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian

    非常感谢,这是问题所在!

    此致,
    Raphael Kräuchi ñ a