This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J4000:客户板上无信号输入时出现运行差异错误

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12J4000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/566704/adc12j4000-running-disparity-error-in-no-signal-input-on-customer-s-board

部件号:ADC12J4000

您好,

我的客户需要您的帮助。

<问题>

在以下情况下,其主板上的Xilinx FPGA中发生了运行差异错误。

 1.当他们关闭信号输入时。

 2.当他们拔出信号输入电缆时。

 3.当它们逐渐降低输入信号电平时。

* FS = 2.8GSPS

*旁路模式

*已禁用加扰器  

* K = 4

*交流耦合连续SYSREF

*差分同步

*寄存器的设置如下。

  0x0021 0x01 //取消断言重置

   0x0021 0x00 //启动所有寄存器的重置

   0x0030 0x00 // SYSREF接收器和处理器关闭

   0x0040 0x04 //为高速印刷电路板设置序列化器预强调

   0x0066 0x03 //启用计时优化的前景校准模式

   0x002B 0x13 //将保留寄存器更改为正确设置

   0x0208 0x07 //将超范围处理更改为最长间隔

   0x0051 0x84 //针对大信号优化的校准

   0x0201 0x0E // JESD_EN = 0加扰器已禁用(默认) K=4

   0x0200 0x20 //签名的2s补码终滤波器具有0-dB增益旁路模式

   0x0202 0x40 // P54 PLL关闭,差动同步,正常数据模式

   0x0030 0xC0 // SYSREF接收器和处理器打开

   0x0201 0x0F // JESD_EN = 1加扰器已禁用(默认) K=4

   0x0050 0x0E //启动实地校准

[Q]

有什么需要注意的吗?

是否有其他必要的信息?

此致,

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广石,

    他们是否将TI EVM与Xilinx平台配合使用? 如果是,Xilinx平台是什么? 如果不是,他们使用的是哪个Xilinx设备系列? JESD204B接口的时钟源是什么?

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    很抱歉我的回复太晚了。
    我已经确认了您的请求,但我尚未能了解整个方面。

    我能够证实的内容如下。
    *他们没有将TI EVM与Xilinx平台配合使用。
    *他们会评估他们的主板。
    * Xilinx系列是Kintex UltraScale (XCKU115-1FLVA1517C)
    *使用LMK0.4808万B生成设备时钟。
    *使用LMK0.4828万B生成SYSREF。

    我正在确认设备时钟,SYSREF和SYSREF频率的同步方案。

    此致,
    Hiroshi Katsunaga
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Katsunaga-san

    如果ADC在其设计板上,则获取设计的ADC,时钟和JESD204B数据信号部分的原理图非常有用。

    其他有用的信息包括ADC12J4000设备和时钟设备使用的寄存器设置。

    如果客户不想在公共论坛中共享信息,您可以通过私人消息将其发送给我。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim B-San,

    感谢您的回复。

    好的,我会通过电子邮件向您发送信息

    感谢您的合作。

    此致,
    Hiroshi Katsunaga