This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7822:散热垫连接

Guru**** 2878140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/568676/dac7822-thermal-pad-connection

部件号:DAC7822

您好,

数据表未指定暴露的散热垫的连接。 是不是常闭还是接地,也许都不是? 我的直觉告诉我将它连接到地面以进行热耗散,但我希望得到确认。

谢谢!

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan,

    通常,热垫应始终连接到设备所使用的最低/负最大电位,如果是单电源产品,则应接地。 由于这是一个MDAC,因此基本上只是一个内部的R-2R梯形图,没有任何内部参考或输出放大器,所以该器件的总散热相当低,所以我不会说需要使用散热垫。 但是,从机械稳定性的角度来看,我认为始终建议使用散热垫,尤其是在现代的薄型QFN封装上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kevin:

    感谢您的快速回复! 由于您建议将此电极板连接到最低电位(在分体电源应用中可能未接地),我是否可以假定此电极板未内部连接到设备接地,只是一个常闭电源?

    谢谢!
    Ryan