This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:单激发模式下ADS 1292R的问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R, AFE4400, ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/567333/ads1292r-problem-of-ads-1292r-in-single-shot-mode

部件号:ADS1292R
主题中讨论的其他部件: AFE4400ADS1292

您好,

我尝试在单激发模式下实现ADS1292R,因为我需要将其与AFE 4400同步。 我已将AFE4400的2MHz时钟馈入ADS1292R,并将AFE4400的一个引脚连接到起始引脚ADS1292R接地CLKSEL引脚。 问题是我只从ADS1292R获得0。 我已经用示波器检查了ADS1292的起始引脚中有500Hz方波,但DRDY引脚始终较高。 我认为问题可能是由于寄存器设置错误,因此我在此处列出了我的寄存器。 如果有问题,请告诉我。

//ADS1292函数
void setup_ADS1292 ()

send_command (SDATAC);
write_byte (config1,0x83);// 1000sps单激发模式
write_byte (CONFI2.2,0xA0);
write_byte (CH1SET,0x40);
write_byte (CH2SET,0x00);
write_byte (LOFFSTAT,0x40);// fCLK/16
write_byte (RESP1,0xF2);// 135相位
write_byte (RESP2,0x03);
send_command (RDATA);
}

谢谢!

Yiwen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yiwen:

    寄存器设置中的任何内容都不会跳到我身上,您是否可以随您的原理图和显示SPI传输的示波器快照一起发送?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tom,

    这里的前两张图片是另一位TI员工Prabin Yadav发送给我的原理图和示例数据。 第三个图分别以黄色,蓝色和绿色曲线显示CLK,START和DRDY信号。 最后一个数字是来自ADS1292R的SPI信号,因此黄色为CS,紫色为DIN,蓝色为SCLK,绿色为DOUT。 因此,我也感到困惑,因为有来自DOUT引脚的数据,但为什么没有来自DRDY的信号。

    谢谢!

    Yiwen

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Tom,

    根据我提供给您的波形和原理图,您是否有任何解决此问题的建议?

    谢谢!

    Yiwen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一个示波器捕获中的信号是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于第一个示波器捕获,黄色曲线是以CLK提供的2 MHz时钟信号,蓝色曲线是以大约500Hz的频率提供的开始信号,绿色曲线来自DRDY引脚,不显示任何内容。
    对于第二个示波器捕获,黄色曲线为CS,蓝色为DIN,紫色为SCLK,绿色为DOUT。

    谢谢!

    Yiwen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哼……

    在第一个示波器捕获中,黄色迹线似乎有~2毫秒的周期,而蓝色迹线似乎约为~36毫秒。 黄色迹线是否是您的启动信号? 如果您可以放大第二个跟踪,以便很容易看到SPI传输的详细信息,那将很有帮助。 您可以尝试只读回寄存器,看看它们是否包含您认为您正在写入的数据。