This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:将DAC_Freq更改为2 kHz后,芯片无法正常工作

Guru**** 2587725 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/567739/afe4300-chip-is-non-functional-after-changing-dac_freq-to-2-khz

部件号:AFE4300

您好,

该芯片通过MSP-430进行编程。在初始化过程中,我已将DAC_Freq设置为64 kHz (0x0040)和其他设置,并可以看到相同频率的正弦曲线。但当我在程序中将其更改为2 kHz (0x0002)时,芯片停止工作。这发生在2个芯片上。 如何验证这是我尝试的 在重置后读取0x01寄存器,它给出了一些FFFF (在给出默认值之前,它给出了如mentoned 5140)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    AFE4300和MSP430的电压级别是多少?
    您是否尝试过2KHz以外的频率?
    此外,重置后,0x01 (ADC_CONTINT_REGISTER1)寄存器的默认值为0x01C3。

    此致,
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. AFE4300的电压级别为MSP 3.3V。MSP的电源由USB插座提供。

    2,工作频率为64千赫,直接改为2千赫

    3.是。它是相同的重置值(01C3),而不是5140

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Bharadwaj,

    您能否尝试在3.3V电源上同时运行AFE和MSP并进行测试?
    或者,您应该在AFE4300和MSP430的所有数字引脚之间具有双向电平转换器。

    此致,
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2个芯片损坏了。我现在没有了。会很快尝试。但我不知道数字输入本身是3.3V的原因(我探测时钟)