请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AFE4300 您好,
该芯片通过MSP-430进行编程。在初始化过程中,我已将DAC_Freq设置为64 kHz (0x0040)和其他设置,并可以看到相同频率的正弦曲线。但当我在程序中将其更改为2 kHz (0x0002)时,芯片停止工作。这发生在2个芯片上。 如何验证这是我尝试的 在重置后读取0x01寄存器,它给出了一些FFFF (在给出默认值之前,它给出了如mentoned 5140)。