主题中讨论的其他部件:AFE5809EVM,AFE5808 , AFE5809
尊敬的各位:
此问题之前已在下面链接的线程中提及,但未解决。 所以,我要制作这个新的线程。
https://e2e.ti.com/support/applications/medical/f/30/t/56.3722万
问题是,每当我们尝试通过单击HSDC Pro上的捕获按钮来捕获数据时,都会收到以下错误:
以下是我根据 AFE5809EVM (slou338a)用户手册所遵循的流程:
1.已安装 AFE5809EVM GUI和 HSDC Pro (4.40)。 设备驱动程序已随软件一起安装。
2.为 AFE5809EVM提供+-5V电源和接地。
3.为 TSW1400EVM提供+5V和接地(此电源由AFE5809EVM板的JP6引脚提供,如下图所示)。
3.运行AFE5809EVM GUI并移至标题为“ACD输出”的选项卡。 我可以在GUI底部看到消息"Ready for new command"(准备好新命令)。
4. 运行 HSDC Pro,选择 AFE5808_09_14b固件->下载固件至FPGA已完成。
5.下载完成后,TSW1400EVM上的6个LED指示灯将亮起,而两个LED指示灯将保持熄灭(用户LED指示灯4和5 (D6和D7))。
6.然后单击 HSDC Pro左侧的CAPTURE (捕获),等待大约10秒后收到以下错误。
关于如何修复此错误的任何建议?
非常感谢你们,新年快乐