This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:AFE5809EVM + TSW1400EVM错误:读取DDR到文件timed_out错误

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5808, AFE5809EVM, AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/565250/tsw1400evm-afe5809evm-tsw1400evm-error-read-ddr-to-file-timed_out_error

部件号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他部件:AFE5809EVM,AFE5808 AFE5809

尊敬的各位:

此问题之前已在下面链接的线程中提及,但未解决。 所以,我要制作这个新的线程。

https://e2e.ti.com/support/applications/medical/f/30/t/56.3722万

问题是,每当我们尝试通过单击HSDC Pro上的捕获按钮来捕获数据时,都会收到以下错误:

以下是我根据 AFE5809EVM (slou338a)用户手册所遵循的流程:

1.已安装 AFE5809EVM GUI和 HSDC Pro (4.40)。 设备驱动程序已随软件一起安装。

2.为 AFE5809EVM提供+-5V电源和接地。

3.为 TSW1400EVM提供+5V和接地(此电源由AFE5809EVM板的JP6引脚提供,如下图所示)。

3.运行AFE5809EVM GUI并移至标题为“ACD输出”的选项卡。 我可以在GUI底部看到消息"Ready for new command"(准备好新命令)。

4. 运行 HSDC Pro,选择 AFE5808_09_14b固件->下载固件至FPGA已完成。

5.下载完成后,TSW1400EVM上的6个LED指示灯将亮起,而两个LED指示灯将保持熄灭(用户LED指示灯4和5 (D6和D7))。

6.然后单击 HSDC Pro左侧的CAPTURE (捕获),等待大约10秒后收到以下错误。

关于如何修复此错误的任何建议?

非常感谢你们,新年快乐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    超时错误通常是由捕获卡未从ADC EVM接收到正确时钟引起的。 我将把它移到医学论坛,以便他们可以支持AFE5809的配置。

    肯尼亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sajad:

    在与小组内部讨论之后,我们认为该错误可能是由于DDR内存模块出现故障所致。

    请提供您的电子邮件地址,以讨论更换主板/内存模块的事宜。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我的主管的电子邮件地址,Yu教授。
    yungyu@kmou.ac.kr
    他已经知道这个问题。 请就此更换流程与他联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的TI员工:
    我们仍在等待您对更换流程的回复。 由于这个问题,我们的项目已暂停,我们希望尽快恢复进展。
    如果您能加快流程或告知我们何时收到替换产品,我们将不胜感激。
    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Sajad:

    我已向Yu发送了一封关于更换的电子邮件。

    请告诉我们配送地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Praveen:
    感谢您的回复。
    以下是我们的邮寄地址和订单信息:

    订单号:128.5569万
    地址:
    韩国釜山永道区太宗路727号韩国海洋大学工程学院1号354室
    电话:+82.104万264345</s>26.4345万
    姓名:Yungho Yu
    电子邮件:yungyu@kmou.ac.kr