This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232:ads1131到ads1232

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1131, ADS1232, ADS1231, ADS1232REF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/567394/ads1232-ads1131-to-ads1232

部件号:ADS1232
线程中讨论的其他部件: ADS1131ADS1231

您好,

我正在考虑通过用ads1232替换ads1131来升级PCB。

1)我是否应该非常担心新的源代码(24位差异除外)?  

2) 我对ads1131的性能感到满意。 是否有理由使用ads1232使事情变得更糟?

2)我是否应该期望ads1232的偏移校准功能会有很大的差异?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,

    我注意到ADS1232上没有PSW (低侧电源开关)。 这是否意味着我将在桥激励时面临功耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Theodore,

    不清楚为什么要切换到ADS1232。  如果您想要提高分辨率,可以使用ADS1231在当前PCB上使用降置替换件。

    至于您的问题,代码应该非常相似。  除了转换结果长度之外,唯一的实际差异是在第26 SCLK上发生的ADS1232偏移校准功能。  关于问题2,我不确定您为什么要切换设备,但ADS1232的性能稍好一些。  对于偏移校准功能,如果您的主板看到大量温度变化,这将非常有用。  偏移量将随温度而变化,自偏移量有助于限制温度漂移的影响。

    关于后续POST,ADS1232没有 低侧开关。  如果您查看ADS1232REF用户指南,您将看到一个示意图,其中显示了桥接激励路径中用于切断电流的模拟开关。  此开关必须由微型GPIO控制。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,您好!

    我想到的是ADS1232,以便能够处理2个重量刻度。

    关于低侧开关,我在1232 REF PCB上看到一个DPDT开关。 您是否可以推荐使用由micro GPIO控制的低功耗开关电路?

    此致,

    Theodore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除非ads1232转换器关闭(使用断电销),否则它也会断开桥激励。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Theodore,

    ADS1232没有低侧开关选项,因此您需要单独控制ADS1232的桥接激励。  在用户指南第23页所示的ADS1232REF原理图上,您将看到一个开关(U7) ,该开关被用作控制桥 激励电流的示例。  此开关的部件号为TS5A3166DCK,它连接至激励路径的低侧。

    此致,

    Bob B