This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3283EVM:DAC3283 -低输出DACCLK频率

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/566440/dac3283evm-dac3283---low-output-dacclk-frequency

部件号:DAC3283EVM

低输出DACCLK频率是否存在任何限制? 没有低端频率规范,但数据表中的图21-24中的特性数据仅降至50MHz。 我们有一个输出更新速率低于5 MHz的应用程序。 对此是否有任何疑虑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您说输出更新速率低于5MHz时,您是否意味着运行DACCLK的速率将低于5MHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve,

    我们的一位设计师查看了设计数据库 ,发现时钟路径没有任何内部交流耦合。  看起来在5MHz或更慢的频率下可以正常工作。  但尚未 以此速率测试设备。  

    此致,

    Jim