请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DAC3283EVM 低输出DACCLK频率是否存在任何限制? 没有低端频率规范,但数据表中的图21-24中的特性数据仅降至50MHz。 我们有一个输出更新速率低于5 MHz的应用程序。 对此是否有任何疑虑?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
低输出DACCLK频率是否存在任何限制? 没有低端频率规范,但数据表中的图21-24中的特性数据仅降至50MHz。 我们有一个输出更新速率低于5 MHz的应用程序。 对此是否有任何疑虑?