This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J84:链路配置错误到底是什么?

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/566790/dac37j84-what-exactly-is-a-link-configuration-error

部件号:DAC37J84
主题中讨论的其他部件:DAC38J84TSW14J56EVM

在配置寄存器81 (地址0x51)中,我可以启用“链接配置错误”以触发JESD同步请求。

什么构成链路配置错误?

是否ILAS帧与DAC的预期不一致(如LMFK)?

我看到的是,如果我启用"link config err"来触发JESD同步请求,则链路将永远不会建立,因为同步永远不会保持高。

但是,如果我没有启用链接配置错误以请求同步,则JESD链接会建立,并且我会获得模拟输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊恩

    当发送器和接收器之间的链路数据校验和值不匹配时,通常会发生这种情况。 仔细检查 两端使用的JESD204B链路参数(L,K,M等...)。 如果一个值被计数关闭,则会通过校验和关闭,并向您提供链接错误。 请参阅随附的链接校验和计算器以获取帮助。

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../8831.DAC3xJ8x-ILA-Sequence.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Jim! 以获得您的支持。 我遇到类似的问题,因为我使用具有(L M F S =8411)值的DAC38J84芯片。 我已经对芯片进行了编程,但没有从频谱分析器获得输出。 我尝试读取报警寄存器,但所有报警寄存器都以相同的初始设置不断变化。 我现在不知道我做错了什么。如果你可以向我指出我可能会错的地方。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Natty,

    现在,请忽略这些错误并验证输出数据是否正确。 此链路测试不是世界上最好的测试,大多数客户忽略这些错误。 如果您要纠正此问题,您可能需要联系FPGA供应商,并获取有关其JESD204 IP内核以及如何计算链路参数并将其加载到内部寄存器中的更多信息。

    在上一篇文章中,您提到当您忽略这些错误时,您正在获取数据。 您是否仍然忽略DAC38J84的错误并且未获得输出? 您是否将TI DAC EVM与TSW14J56EVM一起使用?  

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我的EVM和定制板都配备了相同的芯片。 我根据从EVM板获得的信息执行寄存器设置,但在频谱分析仪上仍没有用于定制电路板的数据。 是的,请忽略所有错误。


    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Natty,

    如果可以,请发送用于DAC和LMK的自定义板的原理图和寄存器文件。 什么是向DAC提供数字输入数据?

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的情况下,扰码位是罪魁祸首。

    当我关闭加扰时,链路配置检查正常。

    不是主要的,因此我将忽略链路配置错误,而不会在发生同步时断言同步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jim

    然后 ,DAC的数字数据输入由测试信号生成模块内部生成。 我会 尽快为您提供这些文档。 非常感谢

    此致,

    Natty