This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08D1520:ADC08D1520,Q+ Q-输入连接

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC08D1520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/567012/adc08d1520-adc08d1520-q-q--input-connections

部件号:ADC08D1520

它可能关注的对象:

 我们目前正在使用ADC08D1520,并已按如下方式进行了配置:

1)。 I+/-输入为交流耦合
2)。单端。

如果未使用Q+/-输入,则连接Vcmo的正确方式是什么?  请提供图表。

谢谢

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,艺术

    在回答有关Q+/-输入连接的问题之前,我想了解有关您的设备配置的更多信息。

    1)您能否解释"单端"的含义。 此器件的模拟输入应使用平衡差分信号驱动。 如果只有一个差分输入通过信号驱动,则性能可能会显著降低。

    2)如果您是交流耦合I+/-输入,我假设您是通过最大100欧姆电阻将Vcmo引脚连接到接地。 是这样吗?

    3)由于您仅使用I输入,我假定您是在DES (双边缘采样)模式下操作设备。 是这样吗?

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jim!

     我相信你的所有问题都在所附图片中得到了回答。  那么,这是否是连接未使用的Q+,Q-输入(相对于Vcmo)的正确方式?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,艺术

    ADC08D1520数据表第44页底部附近介绍了使用交流耦合模式时未使用输入的正确端接。

    您应将4700 pF电容器从每个未使用的VINQ引脚接地,而不是上图所示的49.9 电阻器(R26和R27)。 这允许未使用的输入通过内部Vcmo电压连接正确地自我偏置。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kim!

     我注意到第44页上的备注,但为了确保正确的Q+,Q-和Vcmo连接(请参见图片),您是否建议这样做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jim!

    抱歉,我在上一封邮件中输入了错误的您的姓名。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,艺术

    不用担心,我被称为更糟的!

    关于您更新的原理图。 我会将新的4700pF电容器直接连接到AGND,而不是R33的右侧。

    另外,请确保ADC_CLK+/-信号与CLK输入耦合。

    其他一切看起来都很好。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jim!

    感谢您的回复!
    应使用什么电容器值来将交流电耦合到ADC_CLK+/-?

    谢谢

    艺术
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,艺术

    我们通常在评估工具中使用4.7 nF。

    即使在200 MHz的最小允许CLK频率下,电容器的阻抗也< 0.25 欧姆。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jim!

    谢谢!

    艺术