This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J84:DAC37J82报警/ DTest输出

Guru**** 2552060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/566173/dac37j84-dac37j82-alarm-dtest-output

部件号:DAC37J84

当我对DAC进行编程以输出Block0 PLL时钟/80时,似乎没有从报警引脚中得到任何东西。

我通过写入0x0100到SPI上的0x1b地址来执行此操作。

我的SerDes PLL应以2.4GHz运行,因此我希望在报警引脚外看到30MHz。

是否需要配置其它寄存器才能使PLL时钟超出报警引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊恩

    在config0中设置位4高以启用报警引脚。

    此致,

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不幸的是,我仍然什么也没有得到。
    警报输出已启用,极性为正逻辑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除了设置config0以启用正确极性的报警输出外,
    我认为还必须配置config60以启用时钟输出(ENDIVCLK)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊恩

    您还必须取消对PLL锁定的屏蔽,该锁定在默认情况下会被屏蔽。 写一个ff00到config5,然后尝试一下。

    此致,

    Jim